Contact us

关于半导体公司产品的咨询

有关可靠性数据的索取、样品、价格等方面的咨询,请向附近的销售点咨询。

有关 其他产品和服务。 (链接到东芝网页咨询一览表。)

i_form
咨询表
咨询表
提出咨询的用户的个人信息通过SSL由密码保护。如果您使用不支持SSL的浏览器、或者通过FireWall等的设定从企业内部网络访问该页面时,可能不能使用该填写格式页面,敬请谅解。

咨询前,请阅读以下注意事项。

  • 敝司将以信件、电话或传真的形式回答您提出的问题。在这些情况下,敝司需要使用到您提供的个人信息。
  • 您填写的信息一般情况下将用于敝司或集团公司等的回答,向您提供更详细的信息, 以及提高敝司的服务质量等。
  • 关于周六、周日、公司节假日收到的提问,敝司将尽快在下一工作日做出回答,敬请谅解。
  • 16周岁以下的用户必须在得到监护人的许可后再提出问题。有关详情,请参照隐私条款

在新窗口打开 在新窗口打开

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.