Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Toshiba lancia l’IC driver per solenoidi ad alta tensione a due canali

26 Settembre 2019

Il nuovo dispositivo offre un'alternativa a basso consumo ed economica ai dispositivi obsoleti di altri produttori

Toshiba lancia l’IC driver per solenoidi ad alta tensione a due canali

Toshiba Electronics Europe GmbH ha lanciato un IC driver per solenoidi a doppio canale che assicura il pilotaggio ad alta tensione con una bassa resistenza di ON.

 

Il nuovo IC driver TB67S112PG è adatto per un'ampia gamma di applicazioni che includono elettrodomestici (condizionatori d'aria e frigoriferi) e apparecchi industriali (terminali bancari come bancomat, apparecchiature per l'automazione degli uffici e impianti per l’automazione di fabbrica).

 

La linea di IC driver per solenoidi di Toshiba comprende attualmente dispositivi a 4 e a 8 canali (TB67S111PG e TB67S158NG/FTG). Il nuovo TB67S112PG completa la linea di prodotti, fornendo supporto per applicazioni a doppio canale a una fascia di prezzo più contenuta.

 

Il nuovo dispositivo incorpora due canali, ciascuno costituito da un MOSFET low-side e da un diodo comune di rigenerazione che è in grado di pilotare in modo indipendente un solenoide o un relè a tensioni fino a 50V. Una bassa resistenza ON, pari a soli 0,3Ω, consente di ottenere una tensione di uscita più elevata, con una conseguente maggiore coppia motrice e una minore generazione di calore durante il funzionamento del motore. Il funzionamento sicuro è abilitato dalla presenza di funzioni di rilevamento delle sovracorrenti (ISD), del blocco per sotto-tensione (UVLO) e dell'arresto termico (TSD) che, inoltre, imposta un flag per notificare al controllore di sistema la presenza di un evento di arresto termico.

 

La produzione in volumi del TB67S112PG ha inizio da oggi.

 

Per ulteriori informazioni sul nuovo prodotto e sulla linea completa di dispositivi, visitare:

TB67S112PG Altro

TB67S111PG Altro

TB67S158FTG Altro

TB67S158NG Altro

News Links

       

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.