Contact us

Apre una nuova finestra Apre una nuova finestra

Termini e Condizioni - Note legali

L'UTILIZZO DI QUESTO SITO IMPLICA L’ACCETTAZIONE DEI TERMINI D'USO. SE NON SI ACCETTANO I PRESENTI TERMINI D'USO, NON UTILIZZARE QUESTO SITO.

Contenuto del sito

Il materiale reso disponibile in questo sito, incluso il materiale dei siti collegati direttamente o indirettamente accessibile da questo sito, viene fornito così com'è senza garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, incluse ma non limitate a qualsiasi garanzia implicita di commerciabilità, idoneità ad uno scopo particolare, titolo o non-violazione. Non viene fornita garanzia alcuna sull'assenza di errori nel materiale, né che il materiale sia privo di virus, sia diffamatorio, offensivo o contenga altri elementi dannosi. L'utilizzatore si assume il costo di ogni azione correttiva o intervento di assistenza o riparazione. Questo sito può anche includere pubblicazioni con inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti non appena rilevati, ad esclusiva discrezione di Toshiba. Inoltre verranno apportati di volta in volta dei cambiamenti alle informazioni contenute nelle versioni stampate di tali pubblicazioni. Tali correzioni e modifiche saranno incorporate in questo sito in data da definirsi.

Link del sito

Il materiale che può essere accessibile da siti collegati non è da noi mantenuto e pertanto non siamo responsabili per tali contenuti. Qualsiasi riferimento al nome di un sito collegato o di qualsiasi specifico prodotto o servizio di terzi non costituisce né implica nostra approvazione, e l'utilizzatore si assume tutti i rischi in relazione al suo utilizzo.

Responsabilità

In nessun caso noi, né i nostri affiliati, personale, agenti o fornitori, sarà responsabile per eventuali danni, compresi, senza limitazione, danni diretti, indiretti, incidentali, speciali, di risarcimento, consequenziali o di altro tipo (inclusi, senza limitazione perdita di profitti, mancati guadagni, o perdite economiche assimilabili), sia in contratto, torto o altrimenti, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il materiale disponibile in questo sito o di qualunque sito collegato, anche se siamo stati informati di tale possibilità, né per qualsiasi reclamo da terzi.

Impiego personale

L'utilizzatore accetta di utilizzare questo sito solo per scopi legittimi. L'utilizzatore ha facoltà di scaricare una copia delle informazioni contenute in questo sito su un singolo computer esclusivamente per uso interno, personale non commerciale. È vietato copiare, utilizzare, modificare, trasmettere, distribuire, decodificare o sfruttare in qualsiasi modo il materiale protetto da copyright o proprietario disponibile in questo sito, salvo quanto espressamente consentito dai rispettivi proprietari dello stesso. L'uso di qualsiasi software disponibile per il download dal sito è regolato dai termini del contratto di licenza che accompagna o che è incluso nel software. Tutti i marchi, i marchi di servizio e i nomi commerciali menzionati in questo sito sono marchi dei rispettivi proprietari e qualsiasi utilizzo non autorizzato è severamente vietato.

Indennità

L'utilizzatore accetta di difendere, indennizzare e proteggere noi ei nostri affiliati da e contro qualsiasi reclamo, perdita, responsabilità, danni e spese (incluse le spese legali) derivanti dall'uso di questo sito.

Termini di utilizzo

I termini d'uso sono disciplinati in conformità con le leggi della Germania. Il foro competente è Dusseldorf.

Protezione dei dati personali

Qualsiasi materiale inviato a questo sito e i copyright in esso contenuti diventeranno di proprietà di Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. Il presente sito non è un sistema sicuro e la privacy dell'utente non può essere garantita. Se l'utente non desidera che i suoi dettagli siano archiviati sui computer del gruppo Toshiba non dovrebbe continuare. I dati personali forniti dall'utente saranno conservati dal gruppo Toshiba. Saranno condivisi con le aziende del gruppo Toshiba o con terzi esclusivamente nel caso in cui sia necessario elaborare richieste o commenti inviati dall'utente. Toshiba si impegna a non fornire queste informazioni a terzi per scopi di marketing.

Copyright e marchi di fabbrica

I materiali sono protetti da copyright e sono protetti dalle disposizioni dei trattati e le leggi sul copyright in tutto il mondo. Nessun logo, elemento grafico, testo, suono o immagine contenuto in questo sito può essere copiato, riprodotto, modificato, pubblicato, caricato, inviato, trasmesso o distribuito in qualsiasi modo, senza autorizzazione scritta da parte di Toshiba. Salvo quando espressamente diversamente indicato, Toshiba non concede alcun diritto espresso o implicito all'utente per qualsiasi brevetto, copyright, marchio di fabbrica o segreto commerciale.

Microsoft, Windows, Windows NT, SQL Server, Office e BackOffice sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.
Intel e Pentium sono marchi registrati di Intel Corporation.

Gli altri prodotti e le altre aziende indicati possono essere marchi di fabbrica e/o marchi di servizio dei rispettivi proprietari. Tutti i conenuti sono protetti da copyright © Toshiba Electronics Europe GmbH 2010.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.