Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

業界最大記憶容量の3TBの2.5型HDDの商品化について

2015年1月6日

HDD「MQ03ABB300」

ディスク1枚あたり750GBの高記録密度で外付けHDD向けの大容量を実現
 

当社は、2.5型のHDDとして業界最大記憶容量[注1]となる3TB[注2]のHDD「MQ03ABB300」を商品化し、5月からサンプル出荷を開始します。
 

新商品は、垂直磁気記録技術により、磁気ディスク一枚当たり750GBとなる高い記録密度を達成し、高さ15mmの2.5型のサイズにディスク4枚を搭載し、3TBの大容量を実現しました。この結果、当社従来商品である記憶容量2TBの「MQ01ABB200」に比べ記憶容量が50%向上すると共に、低いエネルギー消費効率[注3] (新商品:0.000234、従来商品:0.000350)を達成しています。
 

記憶容量が大きい新商品は、USB接続などのポータブルHDDなどの筐体に搭載して使用する用途に適しています。小さいサイズでより大きな記憶容量を提供できるので、写真やビデオなど多量のデータを記録することができます。
 

[注1] 2.5型HDD商品として。2015年1月6日時点、東芝調べ。

[注2] 記憶容量: 1TB(1テラバイト)=1,000,000,000,000(10の12乗)バイトによる算出値です。しかし、1GB=1,073,471,824(2の30乗)バイトによる算出値をドライブ容量として用いるコンピューターオペレーティングシステムでは、記載よりも少ない容量がドライブ容量として表示されます。ドライブ容量は、ファイルサイズ、フォーマット、セッティング、ソフトウェア、オペレーティングシステムおよびその他の要因で変わります。

[注3] エネルギー消費効率: 省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです。
 

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/product/storage-products/specialty.html

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

ストレージプロダクツ事業部

Tel: 03-3457-2445

http://toshiba.semicon-storage.com/jp/contact.html

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。