Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

無線LAN搭載SDHCメモリカード「FlashAir™」の新商品の発売について

2015年3月13日

無線LAN通信機能を搭載したSDHCメモリカード「FlashAir™」

「FlashAir™」のファイルがネットワークドライブ上で見ることのできる「FlashAir™ドライブ」機能を追加
 

当社は、無線LAN通信機能を搭載したSDHCメモリカード「FlashAir™」の新商品として、「FlashAir™」のファイルがネットワークドライブ上で見ることのできる「FlashAir™ドライブ」機能を追加した新商品「FlashAir™ SD-WEシリーズ」を3月14日から発売します。記憶容量は8GB、16GB、32GB[注1]の3種類を用意します。
 

「FlashAir™」は無線LAN通信機能を搭載したSDHCメモリカードで、デジタルカメラで撮影した写真やカードに保存されたデータを、その場で外部のPCやスマートフォン・タブレットと共有できるのが特長です。
 

新商品は「WebDAV(Web-based Distributed Authoring and Versioning)」に対応し、「FlashAir™」のファイルがネットワークドライブ上で見ることのできる「FlashAir™ドライブ」の機能を提供します[注2] 。従来「FlashAir™」から無線LAN経由でPCに写真やファイルをコピーするには、Webブラウザ上で一つずつ選択してコピーする必要がありました。新商品では「FlashAir™」をデジタルカメラ等の機器に入れたまま、PCのOS標準搭載ファイル管理ソフトウェア(Windows®:エクスプローラー、Mac:Finder)を使用して、一度に複数ファイルをコピーすることが可能になりました。
 

また、これまで「フォトシェア機能」[注3]を使うには、写真をシェアする側もされる側も、「FlashAir™」公式アプリではなく、Webブラウザを用いて「FlashAir™」と通信を行う必要がありました。Google Play™とApp Storeで無料配信している公式アプリの最新版をダウンロードして使うことにより、アプリからも簡単にフォトシェア機能を利用できるようになります。(公式アプリは、「FlashAir™」の製品情報サイトからのリンクで入手可能で、本機能に対応した最新版は近日中に公開する予定です。http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/index_j.htm
 

新商品の主な仕様

シリーズ名 FlashAir™ SD-WEシリーズ
容量 8GB 16GB 32GB
型番 SD-WE008G SD-WE016G SD-WE032G
発売予定日 3月14日
価格 オープン価格
スピードクラス SDスピードクラス Class10
準拠規格 SDメモリカード規格準拠
無線LAN規格 IEEE802.11 b/g/n
無線セキュリティ WEP, TKIP, AES(WPA, WPA2)
電源電圧 2.7-3.6V
外形寸法 32.0mm(L)×24.0mm(W)×2.1mm(T)
質量 約2g
動作環境
  • SDXC対応機器、SDHC対応機器でご使用ください。
  • 温度:-25~85℃
  • 湿度:95%RH(温度25℃、結露しないこと)
無線LAN対応地域 最新の情報はWebサイトにてご確認ください。
URL:http://www.toshiba.co.jp/p-media/flashair/spec_j.htm

[注1]本商品の容量の表示は搭載されているフラッシュメモリに基づいており、実際にご使用いただけるメモリ容量ではありません。メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、ご使用いただけるメモリ容量(ユーザ領域)は、8GB商品の場合は約7.2GB、16GB商品の場合は約14.4GB、32GB商品の場合は約28.8GB となります。(メモリ容量は1GBを1,073,741,824バイトとして計算しています。)

[注2]「FlashAir™ドライブ」の機能を使用するには、Ver.3.00以降の「FlashAir™」設定ソフトウェアが必要です。(本機能に対応した設定ソフトウェアは、発売日以降にWebサイトからのリンクで入手可能です。https://www.toshiba.co.jp/p-media/download/wl/software_j.htm)また、PCからのファイルの書き込みおよび削除はできません。

[注3]「フォトシェア機能」とは、「FlashAir™」の初期設定を行ったスマートフォン、タブレットPC等の機器で公開設定をすることで、特定の日付の写真のみを、他の人に公開することができる機能です。
 

※「FlashAir™ SD-WD/WC/WB/WLシリーズ」のソフトウェアを「FlashAir™ SD-WEシリーズ」にアップデートすることはできません。
 

*FlashAirは、株式会社東芝の商標です。

*Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

*MacおよびFinderは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

*Google Playは、Google Inc.の商標です。

*App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。

お客様からの商品に関するお問い合わせ先:

東芝コンシューママーケティング株式会社

ブリッジメディア商品サポートセンター

Tel:0120-538106

URL:http://www.toshiba.co.jp/p-media/

* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。