車載向けインターフェースブリッジICシリーズのラインアップ拡充について

~ディスプレーシステム向けに2製品をラインアップに追加~

2020年6月2日

東芝デバイス&ストレージ株式会社

TC9594XBG

当社は、インターフェースの異なるシステムをつなぐインターフェースブリッジICのラインアップに、新たに車載IVI(In-Vehicle Infotainment)システム向け製品を追加します。今回追加されるディスプレーシステム向け「TC9594XBG」と「TC9595XBG」のサンプル出荷を、今月から順次開始します。

車載IVIシステムの高機能化に伴い、車内で使用されるパネル数が増えるとともに、従来主流のLVDSパネルだけでなくその種類も増えてきました。パネルなどの周辺デバイスのインターフェースと、既存のSoCのインターフェースが異なるため、直接つながらない場合もあり、その違いを吸収するインターフェースブリッジICのニーズが高まっています。

当社は、民生用にMIPI®対応インターフェースブリッジICを数多く開発しており、市場で多くのSoCとの接続実績があります。今回はそのラインアップの中から車載向けに以下の変換機能に対応した製品を新たに加えることで、車載システムで発生するインターフェースのギャップを埋め、システム設計をサポートします。

TC9594XBG   : Parallel から MIPI DSISMへの変換
TC9595XBG   : MIPI DSI / DPISMからDisplayPort への変換

新製品の主な仕様

 

TC9594XBG

TC9595XBG

Input

Parallel input

24-bit @ 166MHz

- MIPI DSI 4 Lanes x 1ch

- MIPI DPI 24bit@154MHz

Output

- MIPI

DSI-TX 4 Lanes x 1ch

- VESA®

DisplayPort 1.1a

Resolution

WUXGA 1920 x1200 @ 24-bit

WUXGA 1920 x1200 @ 24-bit

Ta

- 40 to 105℃

- 40 to 85℃

Package

VFBGA80

7mm x 7mm, 0.65mm pitch

VFBGA80

7mm x 7mm, 0.65mm pitch

*MIPI®はMIPI Alliance, Inc.の登録商標です。DPI、DSIはMIPI Alliance, Inc.のサービスマークです。
*DisplayPort、DisplayPortロゴは、米国及びその他の国でVideo Electronics Standards Association (VESA®)が所有する商標です。
*その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

新製品のさらに詳しい仕様については下記ページをご覧ください。

TC9594XBG

TC9595XBG

当社の新製品や技術関連の情報を定期的にメールでお届けします。登録はこちら

お客様からの製品に関するお問い合わせ先:

システムデバイス営業推進部

Tel: 03-3457-3332

*本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。