ツェナーダイオードを並列接続で使用できますか?

並列接続でのツェナーダイオードの使用を推奨致しません。同一品名の製品でもツェナー電圧などの電気的特性にバラツキがあります。そのため、どちらかのツェナーダイオードに電流集中し特性劣化や破壊する可能性があります。

図-2に示すツェナー電圧が異なる2つのツェナーダイオードDZ1とDZ2を図-1のように並列接続したときを考えます。
外部よりツェナーダイオードのpnジャンクションに逆バイアスVinを印加します。このときのDZ1とDZ2のツェナー電圧はVZとします。
ツェナー電圧がVZとなるときのDZ1とDZ2に流れる電流には違いがあり、図-2に示すようにDZ2にはるかに高い電流が流れることが分かります。このように並列接続しても、バラツキがある場合に一方のダイオードに集中して電流が流れる可能性があります。このような接続は避けてください。

表-1 ツェナー電圧 データシート記載例
Type Zener Voltage Vz (V)
Min Typ. Max Measure-ment
Current Iz (mA)
CMZB12 10.8 12 13.2 10
図-1 ツェナーダイオード平行回路例(非推奨)
図-1 ツェナーダイオード平行回路例(非推奨)
図-2 ばらつきのあるツェナーダイオード平行回路における電流の偏り
図-2 ばらつきのあるツェナーダイオード平行回路における電流の偏り

以下のFAQも参考にしてください。

FAQ:ダイオードを並列接続で使用できますか?

関連リンク

製品ラインアップについては、以下のページ、ドキュメントをご参照ください。