LDOのコントロール端子のプルダウン抵抗値はいくつですか?

図1. CONTROL端子 – GND端子間プルダウン回路
図1. CONTROL端子 – GND端子間プルダウン回路

一般的に、LDOのコントロール端子がオープンになったときに、内部回路が不定状態とならないように、コントロール端子とGND端子間にはプルダウン抵抗が接続されています。

当社のLDOでは、コントロールプルダウン電流 ICT の削減を目的に、抵抗の代わりに図1のようにMOSFETが接続されています。このMOSFETにより、コントロール端子-GND端子間は図2のように、ほぼ一定電流でプルダウンされます。

図2. CONTROL端子電流特性例
図2. CONTROL端子電流特性例

その他製品: LDOトップページ