LDOのバイアス電流とは何ですか?

図1. バイアス電流
図1. バイアス電流

バイアス電流IBとは、LDOが動作状態のときに、LDO内部の制御回路で消費する電流です。バイアス電流は、GND端子から流れ出る電流(消費電流)で定義されます。

データシートでは、規定の温度環境下において、規定の入力電圧VINやバイアス電圧VBIASを印加し、無負荷時(IOUT=0 A時)の値を掲載しています。

バイアス電流が小さい製品ほど、バッテリー駆動のモバイル機器などに適したLDOであると言えます。

図2. バイアス電流–入力電圧特性例
図2. バイアス電流–入力電圧特性例