Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

画像認識プロセッサ Visconti™ ロードマップ/システム構成図

ロードマップ

先進運転支援システムや自動運転機能に適したディープニューラルネットワーク(DNN: Deep Neural Network)ハードウェアIPを搭載した車載向け画像認識AIプロセッサVisconti™5 (TMPV770)シリーズを、2019年9月からサンプル出荷を予定しています。

当社は、90年代から画像認識プロセッサLSI開発に取り組み、2001年にテストチップを発表、さらなる改良を積み重ね、2003年に第一世代製品のVisconti™(T5BG3XBG)を発表しました。
2011年には、人物認識に適した画像処理アクセラレータ群の搭載に加え、新たにカラーカメラの対応を加えることで検知対象の明暗だけではなく色の識別が可能になったVisconti2 (TMPV750)シリーズの製品化に続き、2013年に単精度・倍精度浮動小数点演算ユニット(FPU: Floating Point Unit)付きArm® Cortex®-A9 MPCore (2コア)を追加搭載したVisconti3 (TMPV752)シリーズを製品化しました。

これは、画像認識プロセッサ Viscontiファミリーのロードマップです。

2014年11月に発表したVisconti4(TMPV760)シリーズは、当社独自の色情報を用いた特徴量を加えた複合特徴量によるパターン認識処理技術で夜間の検知性能を大幅に向上しました。また、単眼カメラの時系列映像情報から不特定障害物の三次元形状を再構成する技術を搭載し予期せぬ不特定障害物(静止障害物)の検知を可能にしています。

 これはADAS機能とEuro NCAP Requirementsのロードマップです。

製品一覧表

製品一覧表(パラメトリック検索)
全ての画像認識プロセッサ Viscontiファミリー製品から、特性別にお探しいただけます。

基本システム構成図

(1) Visconti4 TMPV7608XBG

これは、画像認識プロセッサ (Visconti4) TMPV7608XBG の基本システム構成図です。

(注)TMPV7608XBGのビデオ入力インタフェースは、8入力4選択のビデオスイッチ付きです。

(2) Visconti3 TMPV7528XBG

これは、画像認識プロセッサ (Visconti3)TMPV7528XBG の基本システム構成図です。

(3) Visconti2 TMPV7506XBG

これは、画像認識プロセッサ (Visconti2) TMPV7506XBG の基本システム構成図です。

(4) Visconti2 TMPV7502XBG

これは、画像認識プロセッサ (Visconti2) TMPV7502XBG の基本システム構成図です。

※MIPIは、MIPI Alliance, Inc. の商標または登録商標です。

※Microsoft, および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※Red Hat および Enterprise Linux は、米国 Red Hat, Inc. の、米国およびその他の国における登録商標です。

※HDMIは米国および/またはその他の国におけるHDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。

※MediaLBおよびMOSTはMicrochip Technology Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。

※ArmおよびCortexは、Arm Limited(またはその子会社)のUSまたはその他の国における登録商標です。

※本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。