バイポーラートランジスターのデータシートなどに安全動作領域など出てきます。これは何なのでしょうか?

バイポーラートランジスターを破壊や劣化させることなく安全に動作させることができる電流と電圧の領域を安全動作領域(SOA:Safe Operating Area)と言います。この領域は、実使用条件下ではこの領域を一瞬たりとも超えてはならない領域です。この領域は直流と単発パルスのパルス幅でそれぞれ範囲を規定しています。連続パルスの場合、単発パルスでのSOAの条件を超えないことはもちろん、ジャンクション温度が定格を超えないことが必要です。ジャンクション温度の計算に関しては、計算例がアプリケーションノート「バイポーラートランジスターアプリケーションノート:熱安定度と放熱設計」に記載されています。参考にしてください。

安全動作領域は図に示す4つの領域(コレクター電流制限領域、熱制限領域、二次降伏領域、コレクター・エミッター間電圧制限領域)で規定されます。

バイポーラートランジスターのデータシートなどに安全動作領域など出てきます。これは何なのでしょうか?

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。