Contact us

Откроется новое окно Откроется новое окно

Процессор для распознавания изображений обеспечивает функциональные возможности современных систем помощи водителю (ADAS) в соответствии с требованиями к камерам Euro NCAP 2018

23 Февраль 2016 г

Процессор четвертого поколения содержит встроенные аппаратные ускорители и модули обработки мультимедийных данных, обеспечивающие многозадачное выполнение приложений ADAS

Процессор для распознавания изображений обеспечивает функциональные возможности современных систем помощи водителю (ADAS) в соответствии с требованиями к камерам Euro NCAP 2018

Компания Toshiba Electronics Europe (TEE) расширяет ассортимент процессоров для распознавания изображений и представляет устройство четвертого поколения, которое поможет проектировщикам создавать приложения для современных систем помощи водителю (ADAS) «начального уровня» с учетом требований к камерам Euro NCAP 2018.

В процессоре TMPV7602XBG с 13 аппаратными ускорителями распознавания изображений реализованы функциональные возможности ADAS, которые станут частью программы испытаний Euro NCAP в 2018 году. К ним относятся функции автономного экстренного торможения (Autonomous Emergency Braking, AEB), распознавания дорожных знаков (Traffic Signal Recognition, TSR), предупреждения о съезде с полосы (Lane Departure Warning) и помощи в удержании на полосе (Lane Keeping Assist), помощи в управлении дальним светом (High Beam Assistance, HBA) и предупреждения о лобовом столкновении (Forward Collision Warning, FCW). Устройство Toshiba также поддерживает ряд новых функциональных возможностей, таких как распознавание сигналов светофоров (Traffic Light Recognition, TLR) и обнаружение пешеходов в ночное время.

Приложения ADAS выполняются в многозадачном режиме с типичным значением временного окна 50 мс внутри процессора для распознавания изображений и с относительно низким энергопотреблением благодаря применению специализированных аппаратных ускорителей и модулей обработки мультимедийных данных (MPU). TMPV7602XBG позволяет одновременно выполнять до 5 приложений, потребляя меньше энергии, чем другие устройства, предназначенные для систем ADAS от среднего до высшего класса. Благодаря использованию одного входного видеоканала возможна реализация малогабаритного модуля камеры с низкой себестоимостью.

В процессоре TMPV7602XBG используются новые усовершенствованные ускорители с технологией CoHOG[1], которые обеспечивают значительно более высокую точность распознавания изображений по сравнению с предыдущими устройствами, особенно в условиях низкой освещенности и ночного времени. Анализ градиента цветов на изображениях, передаваемых подключенными камерами с разрешением Full HD (2 мегапикселя), также повышает вероятность обнаружения пешеходов в ночное время.

Новый процессор Toshiba способен одновременно работать с несколькими приложениями в реальном времени, используя гетерогенную многоядерную архитектуру. Устройство содержит новые встроенные ускорители обработки изображений и четыре блока обработки мультимедийных данных (MPE) с блоками вычислений с плавающей запятой (FPU), выполняющими арифметические вычисления с двойной точностью.

Процессор размещен в корпусе BGA c 521 полусферическим выводом размерами 17 мм х 17 мм с шагом выводов 0,65 мм. Поставки ознакомительных образцов TMPV7602XBG начнутся в марте 2016 г.

[1] Co-occurrence Histograms of Oriented Gradients, гистограмма совместного присутствия ориентированных градиентов

News Links

          

  High Resolution Image (jpg)

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.