TOSHIBA最新企業級硬碟通過 Microchip Technology Adaptec® 主機匯流排介面卡和RAID介面卡相容性測試

March 10, 2020
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

2020 年 3 月 10 日 - 台北訊– 硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司宣布近期推出的MG08系列16 TB1 3.5吋2企業級容量型硬碟(HDD)已完成Microchip Technology的相容性測試,此測試的通過代表該硬碟將適用於所有 Adaptec主機匯流排介面卡(HBA)和獨立磁碟冗餘陣列(RAID)介面卡。因此,所有使用 Adaptec 智慧型儲存介面卡的企業,都可以開始安裝Toshiba的16TB企業級硬碟,為這些企業提供一個可靠又具大容量的儲存選擇。

企業級硬碟通常在大型網路中運作,並透過HBA或RAID介面卡連接主機伺服器系統。硬碟和HBA/RAID介面卡之間運作順暢,是確保企業級硬碟與雲端儲存系統功能正常且穩定運行不可或缺的關鍵因素。

通過相容性驗證的Toshiba MG08系列包括SATA機型MG08ACA16TE(512位元組區塊)、MG08ACA16TA(4K位元組區塊),以及搭載SAS介面 MG08SCA16TE (512)和MG08SCA16TA(4K)的產品。搭配測試的介面卡包括Adaptec HBA 1100 系列HBA、Adaptec SmartRAID 3100系列RAID介面卡,以及至今仍廣泛使用的前一代 Adaptec 8系列RAID介面卡。本次不僅測試介面的基本功能和相容性外,也執行了熱插拔、開機和重新開機等測試。此外,Microchip更執行了一項延時測試,藉此驗證企業級硬碟具備長期高效運作的穩定性。MG08系列企業級硬碟(HDD)經全方位的多項測試後,成功通過Microchip相容性資格認證。

東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深處長德島敬芳表示:「有鑑於與 Microchip長期合作的良好關係,我們最新一代的硬碟產品一上市就通過 Microchip 介面卡的相容性資格。這對於實作穩定的儲存系統是非常重要的貢獻,將可協助因應持續增長的資料量。」

前幾代的Toshiba企業級容量型硬碟(MG04/MG05/MG06/MG07),以及企業級效能型硬碟AL12/AL13/AL14和AL15系列,皆已通過Microchip的測試。

1. 容量的定義:依 Toshiba 定義,1MB 代表 1,000,000 位元組,1GB 代表 1,000,000,000 位元組,1TB 代表 1,000,000,000,000 位元組。但電腦作業系統使用 2 的次方來定義 1GB = 230 = 1,073,741,824 位元組,因此顯示的儲存容量較低。可用的儲存容量(包含各種媒體檔案的範例)取決於檔案大小、格式、設定、軟體、作業系統 (如Microsoft作業系統和或預先安裝的軟體應用程式) 或媒體內容。實際格式化容量視情況可能不同。

2.「3.5 吋」為硬碟的外型規格,不代表硬碟的實際尺寸。 

*本處資訊(包含產品價格、規格、服務內容及聯繫資料)皆為最新且正確訊息,後續如有更改,恕不另行通知。

*本處提及的所有其他公司名稱、產品名稱、和服務名稱可能是個別公司的商標。

開啟新視窗