TOSHIBA Canvio系列外接儲存裝置再添生力軍 發表全新外型設計與應用軟體

September 1, 2020

新推出Canvio Flex 和 Canvio Gaming 外接式硬碟  提供全新顏色與頂級質感

Toshiba Releases New Canvio Portable Storage Line Up with New Applications and Designs

【2020年9月1日-台北訊】硬碟機領導品牌台灣東芝電子零組件股份有限公司推出全新Canvio系列外接式硬碟產品陣容,新登場的Canvio Flex,擁有USB-C 傳輸設計,具備跨平台裝置相容優勢,可同時適用於 PC、Mac電腦、iPad Pro及其他平板設備;另一新款Canvio Gaming則是專為遊戲主機與電競桌機打造的外接式電玩儲存裝置。

全新設計的Toshiba Canvio Advance 與 Canvio Ready,隨插即用,便於隨身攜帶,讓存取變得更容易。新一代的 Canvio系列產品以新穎的設計概念,提供出眾的便攜性、大容量的儲存空間,及可相容於不同的USB規格裝置。

東芝儲存產品亞洲策略聯盟行銷部資深處長德島敬芳表示:「全新的 Canvio系列產品除了提供海量儲存空間的選擇,應用領域也相當廣泛,其中 Canvio Flex 和 Canvio Gaming兩款全新生力軍,特別關注跨平台使用者與遊戲玩家的需求,實現流暢、可靠及無違和的儲存容量擴充體驗,為各種不同類型的裝置提供後援。使用者未來將能透過洗鍊時尚的行動裝置,隨時存取工作與生活上的各項重要資料。與此同時,新一代的 Canvio Advance 與 Canvio Ready藉由嶄新設計,為PC使用者提供高便攜性,儲存容量及各式功能更是全面升級,成為追求『操作簡單』且『效能穩定可靠』的使用者最佳的儲存選擇。」

全新的 Toshiba Canvio系列強大的產品陣容,全方位滿足各界使用者的不同情境需求與使用習慣:

l   Canvio Flex:Canvio Flex外接式硬碟搭配最高 4TB1 的大儲存容量,不論透過 USB Type-C 或 Type-A 傳輸線都能穩定運作,可同時滿足 Mac電腦愛好者、Windows PC 用戶、iPad Pro行動玩家以及平板裝置2 的使用者,搭配任何裝置平台皆能迅速存取資料,全方位一次性解決儲存難題。

l   Canvio Gaming:Canvio Gaming 外接式硬碟是專為遊戲主機與電競 PC 系統打造的外接儲存裝置,協助使用者迅速擴充內建遊戲庫,可額外儲存最多 100 套遊戲軟體3(4TB)。值得一提的是,使用者可透過Canvio Gaming的軟體設定,將硬碟維持在「永久啟動」模式,有效支援互動式的即時娛樂需求。

l   Canvio Advance:新款的 Canvio Advance 外接式硬碟,設計質感與選色皆全面升級,進階的隱私保障功能將充分保護內容創作者、攝影師的心血結晶,藉由硬碟的資料自動備份軟體與資安防護軟體,在實現便攜性的同時也無須擔心資料外洩,成為使用者在生活與工作上強而有力的後盾。

l   Canvio Ready:是學生與入門使用者的最佳儲存選擇,方便實用,新推出的雙色款,支援隨插即用的 USB 傳輸介面、檔案直接拖放功能,讓使用者能迅速擴充電腦儲存空間。

Canvio外接式儲存系列,展現了 Toshiba 對於消費級硬碟研發與設計持續精益求精的態度,充分呼應使用者與時俱進的多元儲存需求,新推出的硬碟同時兼顧跨平台使用者、遊戲玩家、商務人士、戶外攝影師和學生族群的日常需要與專業考量,滿足所有人的儲存需求。

Canvio 外接式硬碟全新系列產品預計在 2020 年秋季陸續出貨。

有關Toshiba硬碟全系列產品的完整資訊,請參閱:

https://toshiba.semicon-storage.com/tw/storage.html

深入瞭解Toshiba的儲存解決方案,敬請追蹤@東芝硬碟Toshiba  

備註:

1 Gigabyte (GB) 等於十億位元組,1 Terabyte (TB) 等於兆位元組。可使用總容量依作業環境而異,在儲存裝置上顯示的儲存容量可能因此有所變動,但電腦作業系統使用 2 的次方來定義,即 1TB = 240 = 1,099,511,627,776 位元組,因此顯示的儲存容量較低。

2視使用者的硬體配置與作業系統而定,相容性可能會有所不同。請先確認連接產品之裝置的相容程度,閱讀適用的使用者操作手冊後,再依指示連接裝置。產品相容性以現階段公開資訊為主,如遇特定硬體規格變更或修正,相容程度可能因此而受限,敬請諒察。

3外接式硬碟所能儲存遊戲的最大數量是以每款遊戲容量平均為 40GB 予以計算;實際可以儲存的電玩遊戲數量,仍將依據檔案大小、格式、程式與其他因素而有所不同。遊戲前可能需先進行所有權驗證,確認所購買光碟及所下載遊戲均為正版,此外亦可能要求玩家連接網際網路、登入使用者帳號。

* 新聞稿內資訊 (包括產品訂價、規格、服務內容與聯絡資訊) 於發佈當日均屬最新且正確資訊,後續若有變更,恕不另行通知。

* USB Type-C和 USB-C 皆是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

* Mac 與 iPad Pro 為美商蘋果電腦集團註冊商標。

* Canvio、Canvio Flex、Canvio Gaming、Canvio Ready 標誌是 Toshiba America Electronic Components, Inc. 或台灣東芝電子零組件股份有限公司的商標或註冊商標。

* 本處提及的所有其他公司的名稱、產品名稱與服務名稱等均可能為個別公司分別持有之商標。

開啟新視窗