Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝存储&电子元器件解决方案公司的环境哲学声明

Vision

东芝集团对于环境的基本政策是,地球是不可替代的资产,人类有责任将健康完好的地球一代代相传下去,东芝存储&电子元器件解决方案公司正努力创造新价值,实现与地球的互利共生。同时,东芝存储&电子元器件解决方案公司通过推行环境活动以促成一个低碳、可循环以及自然和谐的世界,努力构建可持续发展的社会。

Policy

东芝存储&电子元器件解决方案公司将环境管理视为管理的主要责任之一,积极推行环境活动以降低存储和半导体产品从设计阶段开始的整个生产活动对于环境的影响,并保持与经济活动相协调。东芝存储&电子元器件解决方案公司努力将环境纳入其业务活动(比如从生命周期角度而言的开发、生产、销售、服务和弃置过程)的考量范围,并致力于提供降低环境影响的产品,实现能源节省和降低存储和半导体器件安装中的资源使用量,以此对社会作出贡献。

1. Compliance and sustainability

  1. 东芝存储&电子元器件解决方案公司遵守所有适用的法律法规、批准的行业准则、以及其自身的环境标准。
  2. 东芝存储&电子元器件解决方案公司通过内部审计和评审以努力持续改进和有效实施其环境管理体系,进而提高其环境活动水平和环境绩效。

2.Execution

东芝存储&电子元器件解决方案公司努力评估其业务活动(涵盖开发、采购、生产和销售)对于生物多样性等环境的影响,设定降低环境影响、预防污染和开发能源节省技术的目标,并执行具有前瞻性的环境措施,具体包括:

  1. 通过开发节能和节省资源的设计,限制产品中含有化学物质的数量和类型,以努力创造和提供降低环境影响的存储和半导体产品;
  2. 通过实施生产力改进,减少温室气体排放,发展和实施电力系统和生产设备的节能技术,同时建立可追踪这些问题进展的准则,以降低我们对于全球变暖的加剧作用;
  3. 努力促成可循环发展的社会,具体方法包括:积极推行3R(减少使用、再利用、再循环)措施及提高生产率、开发技术以实现生产流程中对于资源的减少使用、再利用或再循环、建立废弃物和回收相关的指南、通过降低废弃物生成量和用水量的措施提高自然资源的使用效率;
  4. 推动降低环境问题的风险,具体方法包括:适当地限制和使用化学物质,开发技术以有效地减少某些化学物质的使用,建立我们的化学品用法准则,努力减少释放到环境中的化学物质总量和化学物质处理量;
  5. 为保护生物多样性,东芝存储&电子元器件解决方案公司努力评估和减轻其业务活动对于生物多样性的环境影响,积极为社会作出好的贡献;
  6. 通过公关、展会和大众传媒的手段向利益相关者披露相关信息,促进各方达成对于存储和半导体产品的节能共识,与当地社区和社会开展最大程度的合作;
  7. 努力提高员工对于环境管理的意识,将环境考量因素落实到东芝存储&电子元器件解决方案公司所有的业务活动和流程中。

东芝存储&电子元器件解决方案公司公开披露其环境哲学声明,提升了东芝存储&电子元器件解决方案公司内部对于该环境哲学声明的认识,进而根据这一声明努力改进其业务活动。

修改于:2016年10月1日
Yasuo Naruke

东芝存储&电子元器件解决方案公司 总经理

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.