Contact us

新闻/产品信息/公告

Search for

Category:

2019年01月08日
东芝发布16TB MG08系列硬盘
2019年01月07日
东芝成功研发出面向汽车驾驶员辅助系统的图像识别人工智能处理器Visconti™5的DNN硬件IP
2018年12月20日
元旦放假通知
2018年12月12日
东芝推出支持1.8V低电压和4.0A大电流驱动的H桥驱动器IC
2018年11月19日
东芝测试实验室符合国际标准,获得ISO/IEC 17025认证
2018年11月13日
东芝推出具备高性能、低功耗和低成本结构阵列的130nm FFSA™开发平台
2018年10月31日
东芝推出最大输出功率达45W的新型汽车音响用4声道高效率线性功放
2018年10月30日
东芝推出面向汽车应用的Bluetooth® 5 IC
2018年09月26日
国庆放假通知
2018年09月26日
东芝推出具备限流检测功能的有刷直流电机驱动器IC
2018年09月25日
东芝面向汽车音响推出具备卓越抗电涌性能的功率放大器
2018年09月07日
东芝高级Bluetooth®低功耗SoC采用紧凑式模块提供远程通信
2018年08月28日
东芝再次扩大SAS HDD产品容量
2018年08月20日
东芝宣布推出新一代超结功率MOSFET
2018年07月31日
东芝开发出散热性能更强的40V N沟道功率MOSFET
2018年07月31日
东芝推出专为NAS平台打造的全新MN07系列硬盘,可满足OEM和集成商要求
2018年07月30日
东芝推出采用DIP4封装的大电流光继电器
2018年07月30日
东芝面向消费设备和工业设备推出基于Arm® Cortex®-M3且具备先进功能的低功耗微控制器
2018年07月26日
东芝推出用于短距离数据传输的单向光模块适配器
2018年07月24日
东芝推出紧凑型功率MOSFET栅极驱动器智能功率器件

在新窗口打开 在新窗口打开

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.