新闻中心

此页面列举了东芝电子元件及存储装置株式会社的新闻。
新闻中的信息(包括产品价格和规格,服务内容和联系信息)是新闻发布时的最新信息,如有更改,恕不另行通知。2017年3月31日以前的新闻是东芝存储与电子元器件解决方案发布的新闻。

发布年份
产品种类
新闻类型
26-10-2022
内置高频振荡器并支持高速控制特色功能的3相直流无刷电机驱动IC
31-05-2022
东芝和日本半导体株式会社共同研发了用于车载应用的具有嵌入式非易失性存储器的高可靠多功能模拟平台
11-06-2021
东芝与日本半导体展示新方法,可以同时优化车载模拟IC里高压LDMOS的ESD耐受性和出力效率
05-10-2020
有助于移动设备传感器的长期工作,输入和输出全范围运算放大器产品线扩展:TC75S103F
29-09-2020
东芝推出超低电流消耗的CMOS运算放大器,可延长电池供电设备的工作时间
31-08-2020
有助于减小安装尺寸的用于车载3相无刷电机的功率MOSFET栅极驱动器IPD:TPD7212FN
25-05-2020
用于车载大电流应用的MOSFET栅极驱动器开关IPD:TPD7106F
27-02-2020
用于实现物联网设备长期稳定运行的东芝小型贴片式封装LDO稳压器产品阵容最新推出了一款通用型封装TCR3UF系列产品
03-12-2019
东芝推出无需传感器控制采用闭环转速控制技术的新型3相无刷电机控制预驱IC
20-11-2019
东芝推出首款可以重复使用的电子熔断器eFuse
29-10-2019
东芝推出采用智能相位控制与闭环速度控制技术的新款3相无刷电机控制预驱IC
30-09-2019
东芝推出适用于3相无刷电机的600V正弦波PWM驱动器IC
26-09-2019
东芝推出高压双通道螺线管驱动器IC
20-03-2019
东芝推出全新小型表面贴装LDO稳压器系列
12-12-2018
东芝推出支持1.8V低电压和4.0A大电流驱动的H桥驱动器IC
26-09-2018
东芝推出具备限流检测功能的有刷直流电机驱动器IC
24-07-2018
东芝推出紧凑型功率MOSFET栅极驱动器智能功率器件
23-05-2018
东芝推出支持1.8V低电压和1.6A大电流驱动的H桥驱动器IC
17-05-2018
东芝电子元件及存储装置株式会社和日本半导体株式会社的新技术提高了用于0.13μm模拟电源IC的N通道LDMOS的可靠性
26-04-2018
东芝高微步步进电机驱动器IC样品出货即将启动
在新窗口打开