Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝扩大了基于ARM® Cortex® -M内核的微控制器产品阵容

2017年04月13日

加强具有多种封装和存储器尺寸的高速微控制器产品组合

M3H group

东京–东芝公司(东京:6502)存储与电子元器件解决方案公司于今天宣布,基于ARM Cortex-M内核的TXZ™族低功率、高速微控制器将新增第三个产品组——“M3H组(2)”。新产品组中有24个产品,东芝将在5月提供样品的运输服务,产品的量产将于9月份开始。


东芝在2016年5月推出了TXZ族的第一个产品组——“M3H组(1)”,该产品组包括适用于消费品和工业设备应用的30个产品,同年10月又开始提供配有矢量引擎的第二个产品组(“M4K组”)的13个产品样品。


新推出的“M3H组(2)”等级高于第一阶段的“M3H组(1)”。其产品的封装阵容扩大至最高144引脚,并且采用了最大512KB的内置闪存ROM。 

新产品基于嵌入式系统的ARM Cortex-M内核,符合事实工业标准,并且采用了高性能模拟电路和广泛的基本功能以支持综合电机控制、消费品及工业设备应用。该产品阵容包括64~144引脚的封装,256~512KB的闪存,以及32位数据闪存。

其工作频率是80MHz(最大值),速度是“M3H组(1)”的两倍,集成的功能特点包括高精度的模拟电路(比如转换速度为1.5μs的12位AD转换器,且最多21通道)、8位DA转换器(2通道)、以及东芝的“高级可编程电机驱动器(A-PMD)”、还有适用于无刷直流电机逆变器电机控制的电机控制电路。IC也采用了多功能通用外围电路,比如UART、I2C、TSPI和定时器。这些高精度模拟和通用外围电路使得M3H组(2)能同时实现高端家电和大规模系统所要求的低功率特性和高性能。

另外,新产品组内置了自诊断功能以用于检查AD转换器中的参考电压,RAM奇偶校验功能以用于检测存储器读取过程中的错误,CRC计算电路以降低软件处理的工作量并保证符合功能安全标准[1]

东芝在交付样品时将同时提供微控制器的使用说明技术文件、可用于演示嵌入式系统的软件、评估板、各个控制接口的驱动软件,而且通过与全球ARM生态系统合作伙伴开展合作,实现了能满足不同需求的各种开发环境。

东芝计划推出用于高速数据处理通信控制的微控制器产品组以及配有高精度模拟电路、适用于低中速电机控制的器件。东芝将继续扩大TXZ族的产品阵容以满足电机控制和全球传感器市场的需求。

应用

空调、洗衣机、冰箱、办公自动化设备、房屋设施设备、视听设备、电机控制应用(消费品和工业应用)

新产品的主要特点

高性能ARM Cortex-M3内核,工作频率高达80 MHz

基于工业事实标准的ARM Cortex-M内核

丰富的存储器容量和封装阵容

丰富的存储器容量和封装阵容扩大了产品应用范围

适合广泛应用的通用微控制器

新产品组支持广泛的应用,包括消费类设备的主要控制,消费品和工业设备的电机控制。
内置有AD转换器、DA转换器、A-PMD、UART、I2C、TSPI和定时器。

html component is empty.

新产品规格概览

系列名称/产品组 "TXZ3"系列/"M3H组(2)"
CPU内核 ARM Cortex-M3
最大工作频率 80 MHz
内部振荡器 10 MHz(± 1%)
内部存储器 闪存(代码) 256~512 KB
闪存(数据) 32 KB
RAM 66 KB
有奇偶校验位
输入/输出端口 56~134
CRC计算电路 1通道
通信 UART 5~6通道
TSPI 1~5通道
I2C 2~4通道
12位AD转换器(ADC) 通道输入 19~21通道
转换时间 1.5μs
8位DA转换器(DAC) 2通道
高级可编程电机控制(A-PMD) 1通道
- 3相互补PWM输出:分辨率:12.5 ns
- PFC控制:支持3相交错式PFC
- 通过外部输入的急停功能
高级编码器输入(A-ENC) 1通道
遥控控制处理器(RMC) 1通道
定时器 使用32位定时器:通道
使用16位定时器×2通道:16通道
实时时钟(RTC): 1通道
看门狗定时器(WDT) 1通道
DMA控制器(DMAC) 64通道/2单元
工作温度范围 -40~+85℃
电源电压 2.7~5.5V
引脚数 64~144 引脚

样品价格(含税)

TMPM3HQFDFG(LQFP144,512KB) 700日元
TMPM3HPFDFG(LQFP128,512KB) 650日元
TMPM3HNFDFG(LQFP100,512KB) 600日元
TMPM3HNFDDFG(QFP100,512KB) 650日元
TMPM3HMFDFG(LQFP80,512KB) 500日元

注:

[1] 符合IEC 60730标准(IEC:国际电子委员会)。

* ARM和Cortex是ARM有限公司(或其子公司)在欧洲和/或其它国家的注册商标。

* TXZ是东芝公司的商标。

欲了解更多关于东芝TXZ族产品,请访问:
客户问询

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2241

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.