Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

业界最低消费电流和增强安全性 面向Bluetooth®智能新设备的东芝新IC

2017年5月31日
东芝公司

支持可穿戴设备和使用钮扣电池的小型设备等物联网产品安全通信

TC3567CFSG ,TC3567DFSG

东京—东芝公司(TOKYO:6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出两款新IC:“TC3567CFSG”和“TC3567DFSG”,它们实现可与之前产品[2]相媲美的行业领先[1]低电流消耗,同时提供增强的安全功能。这些新IC是东芝支持低功耗蓝牙(Bluetooth® Low Energy(LE)[3])ver.4.2通信的IC产品阵容的最新产品。样品发货即日启动。
 

与之前产品一样,这些新IC采用高效直流-直流转换器和原创的低功耗电路设计,在发射模式、3V电源电压下,实现3.3mA的电流消耗峰值。它们还能够利用随机数发生器获得一个最多32个字节的随机数,随机数发生器作为一项新功能以硬件方式集成入IC,该功能有助于加强物联网产品的信息安全性。

“TC3567CFSG”集成了128KB闪速存储器,用于存储用户程序和独立操作中的各种数据并且可以执行最大50KB左右的应用程序。与之前产品一样,新IC为时钟发生器集成了射频匹配电路和晶体负载电容,在IC设计阶段可减少外部元器件数量,在最少情况下,元器件数量可少至七个。这有助于降低成本,缩小安装面积。

“TC3567DFSG”没有内置Flash ROM,其通过降低访问闪速存储器的电流消耗,实现极低的工作电流。因此,它支持由小型钮扣电池供电的应用实现较长的工作时间。例如,如果使用CR2032型钮扣电池,该新IC可以执行信标操作长达2年以上[4]

这些新IC将促进Bluetooth® LE通信在需要高水平安全性的物联网产品中的应用,包括健康保健应用,穿戴式设备以及传感器和玩具等使用纽扣电池的小型设备。它们将支持制造商优化产品价值。

主要特点

  • 低功耗:
    3.3mA(发射器工作电流@3.0V,输出功率:0dBm)
    3.3mA(接收器工作电流@3.0V)
    深度休眠时的电流消耗约为50nA(@3.0V)
  • 接收器灵敏度:-93.5dBm
  • 支持低功耗蓝牙(Bluetooth® LE)ver.4.2中心设备和外围设备
  • 内置GATT(通用属性配置文件)
  • 支持GATT定义的服务器和客户端功能
  • 随机数发生器
  • 内置128KB闪速存储器(TC3567CFSG)

目标应用

Bluetooth®智能设备,例如可穿戴设备、健康保健设备、支持信息安全的物联网产品、遥控器和玩具。

主要规格

产品型号 TC3567CFSG TC3567DFSG
工作电压范围 1.9V至3.6V 1.8V至3.6V
发射操作时的电流消耗 3.3mA(@3.0V,输出功率:0dBm)
接收操作时的电流消耗 3.3mA(@3.0V)
深度休眠时的电流消耗 约50nA(@3.0V)
工作温度范围 -40°C至85°C
封装 QFN40 5mm x 5mm 0.4mm脚距
无线通信 低功耗蓝牙(Bluetooth®)ver.4.2
支持中心设备和外围设备功能
CPU ARM® Cortex®-M0
发射器输出功率 0dBm至-20dBm(4dB阶跃)
接收器灵敏度 -93.5dBm
配置文件 HCI(主机控制器接口)、GATT(通用属性配置文件),包括服务器和客户端功能
接口 UART,I2C,SPI,GPIO
闪速存储器 128KB
其他功能
  • 直流-直流转换器
  • 低压降稳压器
  • 通用模数转换器(5通道)
  • 随机数发生器
  • 用户程序功能
  • 主机设备唤醒信号
  • PWM功能(4通道)
  • 多点连接
  • 自组网功能

注:

[1]:具有相同额定功率的产品,截至2017年5月31日。东芝调查。

[2]:与东芝的“TC35678FSG”相比。

[3]:Bluetooth® ver. 4.2中定义的低功耗通信技术。

[4]:电池寿命取决于信标的发射时间间隔。

* Bluetooth®文字商标和标志是Bluetooth SIG, Inc.的注册商标,东芝公司对该商标的使用经过授权。其他商标和商品名称均为其各自拥有者所有。

* ARM和Cortex是ARM Limited(或其子公司)在欧盟和/或其他地方的注册商标。

欲了解有关东芝Bluetooth®无线技术IC的更多信息,敬请访问:
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/wireless-communication/bluetooth.html
客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.