Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝电子元件及存储装置株式会社推出新型表面贴装型有刷电机驱动器IC

为家用机器人吸尘器和打印机提供高电压、大电流驱动支持

2017年10月30日

东芝公司

TB67H420FTG

东京-- 东芝电子元件及存储装置株式会社推出“TB67H420FTG”,以扩大其小型表面贴装型有刷电机驱动器IC的产品阵容,该IC支持高电压、大电流驱动,适用于家用机器人吸尘器、打印机和其他办公设备。批量生产即日启动。

对于打印机和其他办公设备、银行终端、自动提款机以及需要高扭矩驱动的家用电器中所使用的电机而言,大功率驱动是基本要求。随着应用范围的增加,市场对小型化、节省空间的设备的需求也在增加。

实现大功率有刷电机驱动需要高电压输出,因此需要大功率电机驱动器和浪涌电流(为有刷电机特有)支持。采用具备高电压和低导通电阻特性的分立元件(MOSFET)的组合电路是常见的解决方案。然而,虽然这种方法实现了大功率驱动,但是导致元件数量增加,阻碍了电机小型化。

TB67H420FTG支持业界领先的大功率驱动[1],有助于通过采用小型表面贴装型封装实现节省空间。它还可以控制两个有刷电机(50V、4.5A/两个通道),因为它包含双电桥模式,可在独立的内部输出单元中单独控制每个通道。

除这些改进之外,该新驱动器不仅包含过热、过流等基本的内置错误检测功能,而且还整合了最常用的错误检测信号输出功能,支持利用外部设备对具体错误进行评估。  

东芝电子元件及存储装置株式会社将TB67H420FTG定位为其下一代有刷直流电机驱动器的旗舰产品,这主要得益于该产品在实现高电压和大电流驱动方面的卓越能力以及其更加广泛的应用范围,在这一点上,双电桥模式和错误检测信号输出功能功不可没。  

主要特性

  1. 高电压、大电流驱动
    利用东芝最新的130nm工艺技术实现高电压、大电流驱动。内置单电桥模式(9.0A超大电流驱动)和双电桥模式(4.5A大电流驱动/2通道)切换功能,支持应用于各种不同的应用中。

  2. 发热量减小
    采用超低导通电阻(TB67H420FTG:0.17Ω(单电桥模式)、0.33Ω双电桥模式(上限+下限:典型值)),电机驱动期间的发热量减少。

  3. 小型封装
    采用小型、散热性能高的QFN封装,允许用户简化芯片和模块的散热设计。它还在空间和成本方面实现经济实惠的解决方案。

  4. 内置错误检测电路
    除过热保护、过流保护和欠压锁定功能,目前还集成有电机负载开路检测功能。可以利用错误标记功能将错误状态标记入外部设备,加强安全保障。

主要规格

产品名称 TB67H420FTG
控制接口 并行输入
绝对最大额定值 50V,9A或50V,4.5A/2通道
封装 QFN48
驱动模式 正转(CW)、反转(CCW)、制动(Short Brake)和止动(OFF)
其他功能 切换功能(单电桥模式/双电桥模式)
限流器(恒流PWM控制)
错误检测功能(过热保护电路、过流保护电路、欠压锁定电路和电机负载开路检测)
错误检测信号输出功能
单电源驱动器,支持上电时序
批量生产 现在

注:

[1]:截至2017年10月30日,东芝电子元件及存储装置株式会社调查。

欲了解有关该新产品的更多信息,请访问:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67H420FTG&region=apc&lang=zh_cn

客户问询:

日本总部
混合信号LSI销售&市场部门
电话:+81-44-548-2821
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Mareketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

*Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is current on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.