东芝发布10TB监控型硬盘

 2017年11月28日

东芝公司

MD06ACA-V系列
MD06ACA-V系列

【中国深圳】,2017 年 11月 28日——存储技术领袖东芝电子元件与存储装置株式会社宣布推出3.5英寸监控型硬盘MD06ACA-V, 成为SV硬盘系列的最新成员。新硬盘系列的容量最高达10TB[1],相比此前的MD04ABA-V型号,传输速率大幅提升,可支持高达64台摄像机的视频传输。容量和传输速率提升之后,可支持更高分辨率的摄像机视频流,以此满足不断变化的监控数据方面的规范要求。

MD06ACA-V系列专为全天候流媒体操作场景设计,通常用于数字监控硬盘录相机(SDVR)、网络监控录相机(SNVR)和混合SDVR。MD06ACA-V系列转速为7,200rpm,读写性能出色,新的10TB产品最大持续传输速率相较东芝此前的MD04ABA-V系列相比提高了58%,达到237MiB/s[1]。新的硬盘系列有 6TB、8TB和10TB三种容量,配有 SATA 6Gbit/s 接口[2]和256MiB动态缓冲区。此外,MD06ACA-V支持高级格式(512e)技术,可兼容传统的应用程序和操作环境。

Notes:

[1] 容量的定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1太字节 (TB)为 1,000,000,000,000 字节。由于计算机操作系统使用2的幂数来报告存储容量,即1TB = 240 = 1,099,511,627,776 字节,因此显示的存储容量小于标称值。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)因文件大小、格式化、设置、软件和操作系统(例如 Microsoft 操作系统和/或预安装的软件应用程序)或媒体内容而有所不同。实际格式化容量可能有所不同。

[2] 吉字节(GiB)表示230或1,073,741,824 字节

[3] 读取和写入速度可能因主机设备、读写条件和文件大小而异

[4] MTTF(平均无故障时间)并非产品寿命的保证或估计值;它是与大量产品的平均故障率相关的统计值,可能无法准确反映实际运行情况。产品的实际运行寿命可能与MTTF有所差异

欲了解更多关于该新产品及东芝企业级硬盘产品,请访问接:

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/product/storage-products/specialty.html

产品咨询:

东芝电子元件及存储装置株式会社

存储产品部

https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

* 本文提及的公司名称,产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

在新窗口打开