Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝存储器株式会社推出2TB客户级NVMe™ SSD

2017年12月01日

东芝公司

XG5-P系列具有更高性能,更大容量,提升了客户级SSD产品阵容

file

东京—东芝存储器株式会社作为存储器解决方案的世界领先者,今日推出XG5-P高端客户级SSD系列,增强了客户级SSD的产品阵容。此款全新NVM Express™(NVMe™)客户级SSD改进了当前XG5系列的数据传输性能,并且最大容量翻倍至2TB[1]。东芝存储器株式会社于今日起针对OEM客户进行小规模样品出货,并将从2018年第一季度(1-3月)开始逐步扩大出货规模。
 

与XG5系列相比,XG5-P系列也采用PCIe Express® (PCIe®) Gen3×4通道结构和NVM Express™ 1.2.1版协议,但是其顺序读取和顺序写入的传输性能分别高达3,000MB/s和2,200MB/s[2],并且随机读取和随机写入的传输性能分别高达320,000 IOPS和265,000 IOPS[3]。其完全访问范围[4]内的随机读取/写入性能通过改善,比XG5标准系列的性能大约提高达55%[5]。同时,XG5-P系列传承了XG5系列的低功耗特性,运行功耗保持在60mW以下[6]
 

全新XG5-P系列采用标准的M.2 2280外形尺寸规格,提供两款容量的产品:1TB和2TB。2TB产品由于采用了自主开发的1TB 64层、3D闪存BiCS FLASH™的闪存颗粒,其存储容量提升为XG5标准系列最大存储容量的两倍,但仍然能够实现薄型轻巧的2.23mm厚度的单面封装。东芝存储器株式会社使所有容量规格的XG5-P和XG5系列产品均保持同一外形尺寸,这将有助于需要更换存储器的系统平台的简化设计。
 

XG5-P SSD系列适用于包括工作站、游戏电脑和读取密集型的企业级用途在内的广泛应用领域。
 

* NVMe和NVM Express是NVM Express公司的商标。

* PCI Express和PCIe是PCI-SIG的注册商标。

* 本文所提及的所有其它公司的名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

[1] 容量定义:东芝存储器株式会社定义兆兆字节(TB)为1,000,000,000,000字节。而计算机操作系统使用2的幂数来标示存储容量,即定义1TB=240字节=1,099,511,627,776字节,因此会显示较少的存储容量。根据不同的文件大小、格式、设置、软件和操作系统,可用存储容量(包括各种媒体文件示例)将存在差异,如微软操作系统和/或预装软件应用程序或媒介内容。实际的格式化容量可能存在差异。
 

[2] 该性能是根据东芝存储器株式会社的测试标准,在SLC缓存功能有效时使用128KiB单元顺序访问测得的顺序读取和顺序写入性能。根据不同的测试环境,读写条件以及负载,其性能存在差异。东芝存储器株式会社定义1兆字节(MB)为1,000,000字节,1千位二进字节(KiB)为210字节或1,024字节。
 

[3] 该性能是根据东芝存储器株式会社的测试标准,在SLC缓存功能有效时使用4KiB单元顺序访问测得的随机读取和随机写入性能。根据不同的测试环境,读写条件以及负载,其性能存在差异。
 

[4] SLC缓存功能无效的状态
 

[5] XG5-P系列1TB型号产品和XG5系列1TB型号产品的比较结果
 

[6] 根据东芝存储器株式会社的测试标准,采用MobileMark2014的实测结果
 

客户问询:

日本总部
SSD销售与市场营销部
电话:+81-3-3457-3432
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html


中国地区
存储器件市场部(Memory Marketing)
上海:021-6139-3888/深圳:0755-2399-6897
https://toshiba.semicon-storage.com/cn/contact.html

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.