Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝电子亮相PCIM Asia 2018,为客户提供全方位系统级解决方案

2018年06月15日

中国上海,2018年6月15日——东芝电子(中国)有限公司(以下简称“东芝”)宣布,将参加2018年6月26日至28日于上海世博展览馆举办的上海国际电力元件、可再生能源管理展览会(PCIM Asia 2018),本次展会上东芝将在2号馆E01展位向现场观众展示其面向电力能源方面提供的尖端技术、产品以及系统级解决方案。

日前,国际能源署及联合国联合发布的《追踪可持续发展目标七:能源进展情况报告》中提及,中国对全球能耗降低做出了很大贡献,贡献率超过35%,作为可再生、无污染的清洁能源,中国的风能、太阳能资源非常丰富,得益于中国政府采取的关键性政策和新能源技术,中国将继续作为可再生能源消费的领头羊,可再生能源在全球的份额将从2015年的15%增加到2030年的20%。

在可再生能源经济性不断提高的当下,秉持“芯科技,智社会,创未来”的理念,东芝在本次展会上将在风力发电、牵引、电力输配电和工业变频器这四大领域提供系统方案支持。

file

本次东芝展台将展出的产品及方案包括:

  1. 东芝大功率器件IEGT(Injection Enhanced Gate Transistor)以及系统解决方案。东芝与合作伙伴开发出基于PPI(压接式IEGT)的两电平、十一串联功率组件,适用于柔性直流输电换流阀及直流断路器,单管目前最大实现4.5kV/3kA,并可提供系统应用中所需的配套驱动板以及散热器,向客户提供一站式服务;而PMI(模块封装)的IEGT器件,介绍的是适用于高速电力动车组的3.3kV和适用于重型电机机车的4.5kV产品。现场除了展示PPI和PMI器件的内部结构模型,还有PPI两电平、三电平以及十一串联功率组件,让观众更直观的了解大功率器件的实际应用;
  2. 功率MOSFET、小信号及逻辑器件、光耦及光继电器等分立元件封装产品线;
  3. 东芝智能功率模块IPD,东芝在提供高集成度的智能模块IPD的同时针对直流无刷的方案应用,可提供完整直流无刷(MCU+IPD)控制方案,实现变频压缩机应用的高效、可靠;
  4. 水冷散热系统解决方案;
  5. 1.6kW服务器高效电源系统解决方案等。
本次展会上,东芝展出的一系列产品能够广泛应用于大功率、绿色能源领域,东芝希望可以为社会基础设施提供更多可靠、安心、高效的技术产品和解决方案,以助力更多客户加快技术转型,进而更好的服务于可持续发展的社会。
东芝PCIM信息:

   时间:2018年6月26日-27日  上午9点-下午4点半

              2018年6月28日           上午9点-下午3点

   地点:中国 上海世博展览馆

   地址:上海市浦东新区国展路1099号

   东芝位置:2号馆E01

想了解更多东芝PCIM相关信息,请登录东芝半导体及存储产品官网查看。
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/design-support/exhibition/pcim-asia18

Information in this document, including product prices and specifications, content of services and contact information, is correct on the date of the announcement but is subject to change without prior notice.

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.