Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

东芝再次扩大SAS HDD产品容量

2018年8月28日

东芝电子元件及存储装置株式会社

全新MG07SCA 14TB硬盘驱动器助力基于SAS技术的云级别存储平台实现TCO目标

MG07SCA series

东京—硬盘机领导品牌东芝电子元件及存储装置株式会社今日宣布推出全新的企业级14TB[1]和12TB充氦封装SAS HDD产品。MG07SCA系列转速可达7,200rpm,拥有一个SAS 12Gbit接口[2],,采用高级格式扇区技术。这款产品采用行业领先的9碟充氦设计和传统磁记录技术,可以实现最佳的兼容性能。东芝的充氦封装设计符合行业标准3.5英寸[3]驱动器槽的空间要求。此外,这一系列另有12TB型号的产品。

9碟充氦封装这一创新设计采用东芝的精密激光焊接工艺,同时顶盖特殊的设计也将氦气封装在硬盘内,从而实现了产品的大容量和低能耗。SAS接口传输速率可达12Gbit,采用双端口设计,可实现多类存储解决方案设计师青睐的数据路径冗余。与东芝此前的MG06 10TB SAS型号相比,14TB SAS型号的最大容量提升了接近40%。

东芝电子元件及存储装置株式会社存储产品销售市场部总监Shuji Takaoka表示:“东芝近日推出了充氦封装的14TB和12TB SAS型号,为我们云级别和存储解决方案的顾客提供了更多的选择。东芝借助创新的9碟设计,将SAS和SATA产品的容量上限均提到了14TB。东芝的9碟充氦封装设计能够降低存储的能耗,这一点我们云级别和存储解决方案的客户非常在意。东芝14TB的产品利用氦气减少旋转磁盘上的空气阻力,工作能耗因而低于此前的10TB型号大约55%(W/G[4]),为现在的密集存储平台和云级别服务解决方案架构在TCO方面创造了优势。唯有充氦封装HDD技术才能在每GB采购成本极低的情况下,帮助客户降低TCO[5]。”

东芝不断拓展HDD系列,推出容量更大和性能更强的产品。MG07SCA系列进一步展现了东芝为云级别服务器和存储基础设施完善HDD存储设备设计的能力,东芝将进一步提升数据保护、数据保存、内容服务和数字存档的成本效益。

(Artist’s impression of  MG07SCA)
(Artist’s impression of MG07SCA)

如需了解新产品的更多信息,请访问:
如需了解东芝全系列HHD存储产品的更多信息,请访问:

存储产品(HDD)

注:

[1] 容量的定义:东芝定义1兆字节(MB)为1,000,000 字节,1千兆字节(GB)为1,000,000,000字节,1太字节(TB)为1,000,000,000,000字节。由于计算机操作系统使用2的幂数来报告存储容量,即1TB = 230 = 1,099,511,627,776字节,因此显示的存储容量小于标称值。可用的存储容量(包括各种媒体文件的示例)因文件大小、格式化、设置、软件和操作系统(例如Microsoft 操作系统和/或预安装的软件应用程序)或媒体内容而有所不同。实际格式化容量可能有所不同。

[2] 接口:读写速度或因主机设备、读写条件以及文件大小而异。

[3] 英寸:“3.5英寸”指的是HDD或SSD硬盘的尺寸,而不是驱动器的物理英寸。

[4] 能耗的计算方法为:主动空闲能耗除以格式化容量。

[5] TCO:总拥有成本。

客户问询:

日本总部
存储产品部


中国地区
存储产品销售&市场部(Storage Product Sales & Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-2399-6897

*本文稿中的信息(包括产品价格和规格、服务内容和联系信息)在公告之日是最新和准确的,但可能会更改,恕不另行通知。

*文中提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.