2018年11月19日
东芝电子元件及存储装置株式会社
东京--东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,其EMC测试实验室已通过独立的第三方认证机构日本合格认证委员会(“JAB”)认证,符合ISO/IEC 17025质量管理标准。认证结果证实该中心符合严格的国际电磁兼容性(EMC)测试标准。
EMC测试将评估产品的“辐射”和“抗扰度”。前者是抑制不必要的电磁能量产生的能力,后者是在受到其它产品的射频干扰时进行正常工作的能力。电磁噪声会引起电气设备故障和通信故障,甚至影响人类健康。EMC评估将从半导体层面开始,这对于汽车半导体尤其重要,因为ECE R10是全球公认的关于车辆和汽车设备的EMC国际规范,非常具有影响力。
ISO/IEC 17025是对测试和校准实验室进行认证的国际标准。其范围包括质量管理体系要求和技术要求,以确保经认证的实验室具备一系列特定测试和校准活动的执行能力。
作为优先推动汽车半导体业务战略的一部分,东芝于2016年5月成立了测试实验室,这增强了其EMC测试功能。实验室的质量管理技能和评估技术在认证过程中获得了JAB的高度评价。
在此之前,东芝在被要求提交符合ISO/IEC 17025认证的产品测试结果时都不得不将测试外包。获得ISO/IEC 17025认证并开展内部测试有助于实现更顺畅的开发和更短的开发时间,因为公司现在可以在客户需要时向他们提供可靠的测量数据。
东芝会继续将世界级的质量管理技能应用于其所有运营领域(包括测试),开发和交付具有高性能和可靠性的汽车半导体。
场所名称 | 东芝电子元件及存储装置株式会社半导体 EMC测试实验室 |
---|---|
场所地址 | 1, Komukai Toshiba–cho, Saiwai–ku, Kawasaki–shi, Kanagawa, Japan |
认证编号 | RTL04560 |
分类代码,名称 | 测试方法标准 |
---|---|
M21 电测试 M21.4 电磁兼容性测试 M21.4.1 连续干扰试验 |
IEC 61967-1 IEC 61967-4(除1欧姆方法以外) |
M21 电测试 M21.4 电磁兼容性测试 M21.4.18 射频传导抗扰度试验 |
IEC 62132-1 IEC 62132-4 |
* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。