东芝扩大用于汽车和工业应用的以太网桥接芯片产品线

2019年01月22日

东芝电子元件及存储装置株式会社

--三款新产品可提供高级接口协议,低延迟传输和系统优化--

TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG
TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG

中国上海,2019年1月22日——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布扩大了其汽车以太网桥接IC产品线,推出全新“TC9562系列”——TC9562AXBG,与东芝现有桥接IC TC9560系列相比,能提供更多接口。TC9562BXBG支持以太网TSN[1]和以太网AVB[2];TC9562XBG拥有比现有产品更简单的配置。

样品将于二月份开始发货,十月份开始量产。

以太网AVB规范可提供实时可靠的数据传输,并越来越多地用在车辆中。东芝目前可提供符合IEEE 802.1AS[3]和IEEE 802.1Qav[4]的TC9560系列千兆以太网(10/100/1000Mbps)解决方案。

近年来,越来越多的车辆已经实现互联互通。它们接入互联网与移动网络,车载系统和设备之间以及与外部系统和服务之间可以共享信息。此外,低时延通信对高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶技术而言至关重要。这些开发都要求实现由实时数据传输的可靠传输标准支持更复杂的汽车通信系统。以太网TSN标准专为满足这些需求而开发。

东芝全新产品系列响应市场需求,支持现有AVB和新的TSN网络标准。TC9562XBG拥有比现有产品系列更简单的配置。TC9562AXBG拥有现有产品的RGMII、RMII,MII[5]接口和SGMII接口,支持扩展接口功能。TC9562BXBG除了具备TC9562AXBG的功能外,还支持以太网TSB标准IEEE 802.1 Qbv、IEEE 802.1 Qbu[6]和IEEE 802.3 br[7]

东芝的TC9562系列低功耗模式旨在实现0.5mW功耗和100ms恢复时间(典型值)[8]

新桥接IC将通过AEC[9]-Q100 Grade 3认证。

TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG图片
TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG图片

产品应用

车载信息娱乐系统、远程信息处理系统、音频放大器和工业设备。

新产品概况:

器件型号

TC9562XBG/TC9562AXBG/TC9562BXBG

CPU内核

Arm® Cortex®-M3

HOST接口

  • PCIe® I/F:Gen2.0(5GT/s),端点,单通道

车载接口

  • 集成以太网AVB MAC SGMII/RGMII/RMII/MII接口选择(TC9562AXBG,TC9562BXBG皆支持SGMII) 符合IEEE802.1AS、IEEE802.1Qav标准
  • 集成以太网AVB/TSN MAC(仅适用于TC9562BXBG) 符合IEEE 802.1Qbv、 IEEE 802.1Qbu、 IEEE 802.3br标准

音频接口

选择I2S或TDM

外设接口

  • I2C或SPI
  • Quad-SPI
  • UART 2ch
  • 中断端口
  • GPIO
电源电压

1.8V/3.3V选择(用于输入/输出)

1.8V/2.5V/3.3V选择(用于RGMII/RMII/MII)

1.8V(用于SGMII,PCIe)

1.1V(用于内核)

封装 P-LFBGA 120脚;9mm×9mm,0.65mm间距

注:

[1] Ethernet TSN:IEEE802.1时间敏感网络

[2] Ethernet AVB:IEEE802.1音频/视频桥接

[3] IEEE 802.1AS:时间同步标准

[4] IEEE 802.1Qav:流量整形标准

[5] SGMII,RGMII,RMII,MII:以太网接口。SGMI=串行千兆媒体独立接口;RGMII=简化千兆媒体独立接口 RMII=简化媒体独立接口MII=媒体独立接口

[6] IEEE 802.1Qbv:调度流量增强标准

[7] IEEE 802.1Qbu/IEEE 802.3br:帧抢占/间隔快速流量标准

[8] 东芝测量环境在20℃时的典型值

[9] AEC:美国汽车电子委员会

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美国或其它国家的注册商标。

* PCI Express和PCIe是PCS-SIG的注册商标.

* 所有其它公司名称、产品名称和服务名称可能是各自公司的商标。

有关该新产品的更多信息,请访问:

车载接口转换IC

客户问询:

日本总部
系统LSI市场部(System LSI Marketing)三部
电话:+81-44-548-2422

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Marketing)
上海:021-6139-3888 / 深圳:0755-3686-0880

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开