2019年11月06日
东芝电子元件及存储装置株式会社
11月5日,第二届中国国际进口博览会在上海盛大开幕。本次进博会上,创新科技名企东芝携其在移动出行、能源、社会基础设施等领域的先进科技产品和服务惊艳亮相,以科技创新之光点亮人类崭新未来。展区现场氛围热烈,业内人士驻足流连,并就东芝展出的高新科技产品展开了积极的交流。
TC75S102xx系列通过优化CMOS输入输出全系列运算放大器的电路结构,实现了低电流消耗(0.3μA:典型值)。这使得降低设备功耗成为可能。
在本次展会上,东芝带来了一系前沿科技产品,包括氢燃料环保电池、SCiBTM快速充电锂离子电池、电子元器件等等。尤其是其面向未来驾驶的图像识别处理器ViscontiTM及AI图像识别解决方案,采用了东芝独创的高精度检测技术,经过诸多算法和图像硬件加速器对可视物进行数据分析处理,可应用于多种车载方案,如环视系统、后视监视系统、监视系统、电子后视镜系统等。实时掌握路况,检测障碍物,对驾驶员提出预警,有效防范危险的发生。今后,这种新型车载半导体或将引领无人驾驶新未来。这项不断成熟的新科技在传统领域和时代前沿领域的应用达到了完美的融合。
新能源方面,东芝研发的氢能源系统直接采用氢作为燃料,发电过程不仅可以完全做到二氧化碳零排放,而且启动发电只需一两分钟即可;东芝SCiBTM快速充电锂离子电池使用安全性极高的钛酸锂,可以有效降低起火或爆炸风险。该电池可以在6分钟内快速充电80%,在-30℃的低温条件下依然能保持正常运转,充放循环寿命超过2万次,有效解决了电动汽车的充电和续航问题,实现了技术上的新突破。
在云数据时代,面对信息量的剧增,提升存储容量迫在眉睫。东芝研发团队采取在HDD中注入了氦气的方法,大大降低了磁盘的阻力,在同样的硬盘壳体中首次安装9张磁盘,达到16TB的超大容量,实现了行业的突破。
多年来,东芝一直立足科研创新,力求为全社会带来更加优质的产品与服务。近年来,为顺应世界经济一体化、信息全球化的发展趋势,东芝深度布局其事业领域,持续深耕IoT物联网、AI人工智能等前沿科技领域。尤其是在2018年年底,东芝集团更是公布了未来五年发展规划“东芝Next计划”,明确指出东芝的未来发展目标,即:成为世界上首屈一指的CPS技术企业,并通过在制造领域长年积累的物理技术、以及产业数字化领域积累的IoT物联网和AI人工智能等网络技术相融合的方式,提高各事业领域的附加价值,创造出新价值,从而推动客户和整个社会的数字化转型变革。
未来,秉承“为了人类和地球的明天”的经营理念,东芝还将持续关注中国市场,加大创新研发力度,为中国经济社会的可持续发展贡献力量。