东芝推出TXZ+TM族高级系列新款M4N组Arm® Cortex®-M4微控制器

对配备以太网与CAN控制器的物联网设备进行优化

2021年10月19日

东芝电子元件及存储装置株式会社

东芝推出TXZ+™族高级系列新款M4N组Arm® Cortex®-M4微控制器

中国上海——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产M4N组的20款新微控制器。M4N组是TXZ+™族高级产品的新成员,采用40nm工艺制造。M4N组集成带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行速度高达200MHz,最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供了丰富的接口与通信选项,例如以太网、CAN以及带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器。M4N组器件适用于办公设备、楼宇和工厂自动化以及工业网络与信息管理设备。

新款M4N组产品用串行存储器接口强化通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件能够为各个外围电路分配独立DMA与RAM,而且由于采用了总线矩阵电路配置,可确保通过总线主控器实现高效的数据传输。因此,M4N组器件可同时支持以太网控制器、CAN与USB控制器的独立并行处理。

高速、高精度12位模拟/数字转换器最高支持24个模数转换输入通道,可单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感应用。

这些器件内置ROM、RAM、ADC和时钟的自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。

您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。

新产品的主要特性

  • 带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
  • 电机控制功能和通信接口
  • 满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能

应用

需要以太网USB与CAN连接功能的工业网络与信息管理设备。
打印机、用于实现楼宇与工厂自动化的通信设备、物联网家用电器。
家庭安防、智能电表等。

规格

产品组

M4N组

CPU内核

Arm Cortex-M4
‒存储器保护单元(MPU)

‒浮点单元(FPU)

最大运算频率

200MHz

内部振荡器

10MHz(+/-1%)

内部存储器

闪存(代码)

512KB/1024KB/1536KB/2048KB

(可重复写入多达100,000次)

闪存(数据)

32KB(可重复写入多达100,000次)

RAM

192KB/256KB和备份RAM 2KB

I/O端口

86至146

外部中断

9至16

外部总线接口

8/16位宽度(单独/多路复用总线)

DMA控制器(DMAC)

多功能DMAC:1个单元

高速DMAC:2个单元

定时器功能

T32A

32位定时器事件计数器
(32通道用于16位定时器;16通道用于32位定时器)

LTTMR

长期定时器:1通道

RTC

实时时钟:1通道

通信功能

UART

异步串行通信:3至6通道

FUART

全通用异步接收器发送器:1至2通道

I2C

3至5通道

TSPI

串行外围设备接口:5至9通道

TSSI

同步串行接口:1至2通道

SMIF

串行存储器接口:1通道

CEC

1通道

CAN

CAN控制器:2个单元

USB

通用串行总线:1至2个单元

(带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器)

ETHM

以太网控制器(MII、RMII):1个单元

模拟功能

12位模数转换器

16至24通道输入

8位数模转换器

2通道

其他外围设备

电机控制(A-PMD)

1通道

RMC

远程控制信号预处理器:1至2通道

ISD

间隔传感器检测电路:1至3个单元

I2S

2通道

FIR

FIR计算电路:1通道

系统功能

WDT

1通道

LVD

电压检测电路:1通道

OFD

振荡频率检测器:1通道

片上调试功能

串行线/JTAG

工作电压

2.7至3.6V,单电压供电

封装/引脚

LQFP176(20mm×20mm,0.4mm 脚距)
VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm 脚距)
LQFP144(20mm×20mm,0.5mm 脚距)
VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm 脚距)
LQFP100(14mm×14mm,0.5mm 脚距)

如需了解相关新产品的更多信息,请访问:

M4N组

如需了解相关东芝微控制器的更多信息,请访问:

微控制器

* Arm和Cortex是Arm有限公司(或其子公司)在美国和/或其他国家或地区的注册商标。

* TXZ+™是东芝电子元件及存储装置株式会社的商标。

* 本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。

客户问询:

日本总部
MCU & Digital Device Sales & Marketing Dept.
电话:+81-3-3457-2913

中国地区
系统LSI市场部(System LSI Marketing)
上海:021-6090-0610/深圳:0755-3661-5889

* 本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。

在新窗口打开