Contact us

Whitepapers

在东芝电子元件及存储装置株式会社,我们正在进行各种尖端技术的创新研发工作。

下面是我们最近所从事的一些活动,从中不难看出我们的研究重点、产品开发和市场趋势。

半导体器件在提高能源效率领域的发展趋势与未来展望 更多

Trends in and Future Outlook for Semiconductor Devices with Enhanced Energy Efficiency

需要在全球范围内解决的问题包括:能源消耗的增长和二氧化碳排放量的增加。
若要实现在节约能源的同时满足日益增长的电力需求,必须提高从发电到用电的各个阶段的能效。
*引自Toshiba Review(第72卷,第5条,2017年11月)

LDO稳压器IC帮助实现移动设备的多功能性 更多

LDO Regulator ICs Enhancing Sophistication of Mobile Devices

随着近年来手机市场的不断扩大,2017财年全球手机产品年出货量将超过18亿部。由于智能手机具备传统功能手机无法实现的先进功能,所以现已成为日常生活中不可缺少的一部分。

为增强以智能手机为代表的移动设备的功能,东芝电子元件及存储装置株式会社正在推动分立半导体产品的开发,包括低压差(LDO)稳压集成电路(IC),其特点是具有卓越的电源纹波抑制特性和负载瞬态响应以及低功耗特性。

  *转载自Toshiba Review(第72卷,第5条,2017年11月)

在新窗口打开 在新窗口打开

To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.