Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

在线仿真器

A movie is provided to introduce of Toshiba Semiconductor Web Simulator. Please click the following movie to view it.

东芝半导体在线仿真器的使用

你必须遵守使用在线仿真器的条款和条件。

Go to the Agreement page.

注册用户可以点击登录按钮以登录东芝半导体在线仿真器。

Login

使用东芝半导体在线仿真器时,建议使用以下所列的浏览器。

  • 东芝工具的QA执行测试所用的IE浏览器:9.0x或更高版本,以及火狐浏览器:版本16,Chrome:版本26.0.1410.64m。

东芝半导体在线仿真器的特性

MOSFETs

东芝半导体在线仿真器可以帮助你模拟各种电压和温度条件下的MOSFET性能。
在AC/DC和DC/DC转换器应用中,你可以分析开关波形以及MOSFET的电源效率。
你也可以模拟PFC(功率因素校正)、全桥、反激和同步降压转换器。

交互式数据表

说明
你可以查看各种条件下的数据表中的性能曲线支持的性能曲线
支持的性能曲线
ID-VDS、ID-VGS、RDS(ON)-VGS、RDS(ON)-ID、RDS(ON)-Ta、动态
I/O特征、Qg、电容、IDR-VDS

应用程序设计

说明
你可以完成AC/DC和DC/DC转换器的电路仿真
支持的应用
PFC(功率因素校正)、全桥、反激和同步降压转换器

LDO稳压器和负载开关IC

另外,你可以模拟LDO稳压器和负载开关IC的行为。

设计注释

说明
你可以完成LDO稳压器和负载开关IC的电路仿真
支持的视图
<LDO稳压器>
VOUT-VIN、压降、VOUT-IOUT、启动、电流消耗
<负载开关IC>
瞬态分析、启动、RON-VIN、RON-IOUT、浪涌电流
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.