Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

电机解决方案采访专辑

东芝 电机用半导体 采用一体化解决方案,可满足低功耗化、静音化、低振动化等生活家电的广泛需求。

从保护地球环境的观点出发,节能举措自1990年代以来在全世界范围内得到不断加强。日本也同样积极采取了各种措施,其中,从1999年6月起导入的"领跑者制度"等举措在全世界节能技术方面均处于领先地位。

在此背景下,日本的家电制造商必须大幅度提高所有产品的节能性能。

其中就包括了空调产品。由于空调机运转时需要消费较多的电力,因此各厂家采取了各种积极的措施。
低功耗化、静音化、低振动化的推进措施早就在日本国内、并在最近数年来在海外得到蓬勃开展,其中包括将室外机的压缩电机由AC(交流)电机转换为DC(直流)电机,以及尽快使变频器的控制变得更加精细等等。

针对作为其客户的各家电制造商,东芝从满足家电产品节能要求开始,始终将提供解决方案作为自己的目标,成功开发了能够满足其需求的半导体产品。
目前,东芝凭借一己之力,在电机控制微处理器、电机驱动器集成电路、智能功率器件(IPD)方面为客户提供最佳解决方案,在业界处于领先地位。

东芝电机控制微处理器产品的特长

  • 凭借具有划时代意义的协处理器开发,以简单和低成本的方式成功实现了能满足低功耗化、静音化和低振动化要求的矢量控制。
  • 实现了CPU、协处理器和各种外围电路的单芯片化,从而提高了处理性能、安全性和空间利用率。
  • 通过采用ARM内核及充实东芝独有的支持环境,从而使相应的体制得以完善,能够轻松实现各种所需的控制要求。

⇒ 关于产品的具体特长等内容,由应用技术担当石乡冈伸行进行介绍。
详细内容请浏览此处。

东芝电机驱动器集成电路产品的特长

  • 采用最新的0.13 μm处理器,成功开发出了能够实现电机高性能化的小型、低成本的驱动器集成电路。
  • 凭借业界领先的高集成化技术,推进了包括异常检测功能在内的安全对策,有利于提高电机的可靠性。
  • 在拥有超过30年实绩底蕴的基础上,形成了用途广泛、业内顶级的丰富产品系列。

⇒ 关于产品的具体特长等内容,由应用技术担当池田贞男进行介绍。
详细内容请浏览此处。

东芝智能功率器件(IPD)产品的特长

  • 凭借东芝独有的SOI处理器,成功实现了输出器件与控制电路的单芯片化。
  • 通过微处理器控制,使DC无刷电机的可变速功能成为现实。
  • 成功开发出了DIP26封装,不仅实现了小型化、薄型化和低热阻抗,还通过对大电流端子与控制端子进行分离而实现了简便易行的基板设计。

⇒ 关于产品的具体特长等内容,由应用技术担当高桥一郎进行介绍。
详细内容请浏览此处。

不仅如此,东芝还充分利用电机用半导体产品阵容齐全的优势,并形成了相应的共享机制,能够对各产品担当部门获取的市场新动向和客户需求等信息进行共享。通过对微处理器、驱动器集成电路和IPD进行自由组合,东芝能够为客户提供最佳的一体化解决方案,并正在积极推进新的产品及系统的开发,以尽快满足下一代产品的要求。

除了在日本国内,东芝也同时提供能够满足飞速成长的中国以及东南亚各国需求的一体化解决方案。

今后,东芝将继续充实业内领先的电机用半导体的产品系列,并积极为客户提供能够满足其需求的解决方案。

·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.