Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

桥接芯片(移动外围器件)

随着多媒体内容的分辨率和图像质量越来越高,在摄像机、液晶显示器等外围设备上高速接收或发送大量的数据变得在所难免,因为只有这样才能满足基带和应用处理器等主要处理器的工作需求。东芝推出了名为“移动外围器件(MPD)”的接口桥接芯片,可支持高速数据传输协议,比如 MIPI、LVDS、Display Port和HDMI。东芝的MPD不仅可以高速传输数据,也可以桥接主要的处理器和不同接口的外围设备。东芝也推出了广泛的外围设备产品组合,比如输入输出扩展器件和SC卡控制器等。

file

实例介绍

Oculus Rift Development Kit 2采用东芝桥接芯片

MPD

Oculus Rift Development Kit 2是用来开发3D游戏的Oculus Rift虚拟现实头戴设备的最新开发套件。Development Kit 2采用东芝TC358779XBG HDMI 至DSI的桥接芯片。东芝的芯片是市场上唯一能够将电脑和机顶盒中所用的HDMI直接转换成手机显示屏所用MIPI®-DSI接口的器件,并且不影响原有的图像质量。这相比于较早期的芯片集成度更高,赋予电路板更为小巧轻薄的设计,对于头戴式设备尤为关键。关于Oculus Rift开发套件的更多信息,请访问:https://www.oculus.com.

桥接芯片(移动外围器件):产品阵容

东芝的桥接芯片和缓存器IC支持各种串行数据传输协议,例如MIPI®,MDDI,LVDS,Display Port和HDMI,便于设计手机。
输入/输出扩展器IC可轻松增强现有系统的输入/输出能力,包括GPIO、键盘、LED控制器和定时器。该扩展器的应用领域非常广泛,涉及手机、数码相机、打印机等。
另外,东芝还正在开发各种主处理器周边辅助产品,如可以向SD卡高速传输数据的SD卡主机控制器等。

*MIPI是MIPI Alliance, Inc.的商标。

*HDMI是HDMI Licensing, LLC在美国和/或其他国家的商标及注册商标。

*VESA,VESA标志和DisplayPort图标是Video Electronics Standards Association的商标。

*SeeQVault是NSM Initiatives LLC 的注册商标。

*CANVIO是东芝的注册商标。

桥接芯片(移动外围设备):输入/输出接口组合

显示器桥接芯片

输出
显示接口 摄像头接口
DPI
(RGB)
DBI-B
(MPU)
DSI LVDS DisplayPort® 并行
8位/16位
CSI-2
(4 line)
输入 显示接口 eDPTM TC358860XBG
DPI
(RGB)
TC358778XBG
(DSI 4 lane,宽球间距)
TC358766XBG
(DSI 4 lane)
TC358768AXBG
(DSI 4 lane)
TC358763XBG
(DSI 3 lane)
TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
DBI-B
(MPU-I/F)
DSI TC358762XBG
(DSI 2 lane)
TC358764XBG
(LVDS单链路)
TC358770AXBG
(DSI 4 lane x 2)
TC358766XBG
(DSI 4 lane)
TC358765XBG
(LVDS双链路)
TC358767AXBG
(DSI 4 lane)
TC358771XBG
(背光控制器,LVDS单链路)
TC358777XBG
(DSI 4 lane x 2,
宽球间距)
TC358772XBG
(背光控制器,LVDS双链路)
TC358774XBG
(低功耗,高速,LVDS单链路)
TC358775XBG
(低功耗,高速,LVDS单链路)

摄像头接口 Parallel
8 bit/
16 bit
TC358746AXBG
TC358748XBG
(宽球间距)
CSI-2
(4 line)
TC358746AXBG
TC358748XBG
(宽球间距)
多媒体
接口
HDMI® TC358779XBG
TC358743XBG
TC358870XBG
TC358749XBG
(带定标器,
IP转换,
SLIMBus,
多通道I2S)
TC358840BG

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.