Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

NAND闪存

东芝,闪存世界的缔造者

追溯到1984年,东芝开发了一款新的半导体存储器—闪存,从而引领整个行业及其竞争对手步入了全新的时代。

今天,根据国际事实标准,NAND闪存已实现了广泛的应用,包括存储卡、固态硬盘(SSD),甚至是工业设备。
随着信息总量持续呈现指数式增长,使用NAND闪存的存储器需求也日益增长。为满足这些市场需求,东芝已对其四日市存储器工厂及设备投入了大量资金,坚定致力于开发新产品。
本手册强调了东芝的NAND闪存和其它存储器解决方案。

Toshiba's NAND flash memory and Applications

文档

Catalog

视频剪辑

NAND闪存的特征

NAND闪存非常适合存储大容量数据。

  • 快速存储大型文件
  • 快速写入和擦除
  • 每比特成本低
  • 使用NAND闪存接口易于扩展
  • 广泛的产品组合满足了多样化的需求
    具有标准HS-MMC接口的产品
    提供具有高速UHS-I和UHS-II SD总线接口的产品
    可作为具有独特功能特点的SD存储卡

四日市运营工厂,NAND闪存制造工厂

Photo of Toshiba Yokkaichi Operations as seen from the sky Click to enlarge

东芝所有的NAND闪存都在四日市运营工厂进行制造,从而保证了产品质量。
2014年9月9日,第5工厂2期工程和新建的第2工厂落成使用。
东芝已增加了设备资金投入以扩大其生产制造能力并加速下一代存储产品的研发和生产,以此满足存储芯片市场的需求增长。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.