Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

无线LAN SDHC存储卡

产品料号:THNSW008GAA-B(QB6)

THNSW008GAA-B(QB6)是一款搭载了无线LAN功能的SDHC存储卡。
该SDHC存储卡内建了Wi-Fi接入点和网络服务器功能。因此,存储卡内的文件可以简单地通过网页浏览器或者APP来访问。另外,文件也可以通过外部无线LAN设备,如PC或智能手机向内建的网络服务器发送CGI命令来访问,因为存储卡本身作为一个无线接入点,它可以在任何没有3G通讯网络或Wi-Fi接入点的地方使用。

您可以开发自己的APP*1或者设置您自己的配置方将存储卡适用于不同设备,访问FlashAir Developers网站以获取更多关于APP开发的信息。
https://www.flashair-developers.com/

该存储卡符合iSDIO标准,因此可以在主控端控制其无线LAN功能。
更多关于iSDIO标准的信息,请访问SD Association网站。
http://www.sdcard.org



  • *1:尽管THNSW008GAA-B(QB6)有着和东芝FlashAir™相同的硬件配置,东芝发布的FlashAir apps无法用于该SDHC存储卡。
SDHC Memory Card with Wireless LAN

THNSW008GAA-B(QB6)正面没有标签,您可以粘上自己的标签。
无线证书号和其他信息印刷在存储卡背面,日本,美国,加拿大以及欧洲国家的证书号已印刷。
对于其他国家地区的证书,请联系Toshiba engineering department。
在没有授权的国家,地区销售该卡,您需要申请授权。

主要规格

产品料号 THNSW008GAA-B(QB6)
容量 8GB(7.2-GB用户空间)
速度等级 Class10
符合标准 SD memory card standard,Version 4.00 / iSDIO standard
无线LAN标准 IEEE802.11b/g/n
无线安全 WEP,TKIP,AES(WPA,WPA2)
外形尺寸 32.0mm(L)× 24.0mm(W)× 2.1mm(T)
授权的国家/地区 日本,美国,加拿大,台湾,香港,澳大利亚,新西兰,德国,法国,意大利,比利时,荷兰,卢森堡,英国,爱尔兰,丹麦,希腊,西班牙,葡萄牙,奥地利,瑞典,芬兰,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,波兰,捷克,斯洛伐克,匈牙利,斯洛文尼亚,马尔塔,塞浦路斯,保加利亚,罗马尼亚,瑞士,挪威,列支敦士登,冰岛,新加坡,印度,印度尼西亚,菲律宾,韩国,越南,南非,俄罗斯

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.