Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

重要注意事项

感谢您继续惠顾东芝微控制器产品。本页面将为您提供关于使用我们产品的重要注意事项。请查看以下每一项以确保正确使用我们的产品。

Jul., 2016
Datasheet Correction: AD converter (1)
Datasheet Correction: AD converter (2)
May, 2016
Datasheet Correction: Vector Engine
Nov., 2015
Notes on the MCU Startup in Single-boot Mode
Sep., 2015
Datasheet Corrections: Auto Operation Abort of Flash ROM Write Operation
Mar., 2015
Restrictions on use of the TRST pin
Feb., 2015
Restrictions on Transition to the STOPx Mode
Feb,2015
Restrictions on Transition to the STOPx Mode
Jan,2015
Restrictions on use of the DMA function
2014年6月
关于使用串行总线接口I2C总线模式中多主机功能的限制条件
2013年3月
关于使用备份停止模式和备份休眠模式的限制条件
2013年3月
规格书修改:关于使用时钟乘法电路(PLL)的附加注意事项
2011年3月
Datasheet规格书修改:封装代码和封装尺寸
2010年11月
关于消费电子控制(CEC)的限制条件
2009年10月
关于电压检测电路的限制条件
2008年9月
规格书修正:电压检测电路和上电复位电路
2008年9月
关于设置UART噪声抑制时间的注意事项
2008年9月
规格书修正:上电复位电路的电气特性
2008年7月
规格书修正:PROM模式
2008年2月
规格书修正:DC特性
2008年2月
规格书修正:关于16位定时计数器
2007年11月
规格书修正:关于绝对最大额定值(输出电压)
2007年9月
规格书修正:关于绝对最大额定值(输出电流)
2007年8月
关于使用外部时钟的注意事项
2007年8月
关于使用两相计数器的注意事项
2007年4月
关于使用DMA传输的限制条件
2007年3月
关于实时时钟应用的注意事项
2007年1月
关于使用SPI控制器的限制条件
2007年1月
关于使用MAC的限制条件
2006年11月
关于使用串行扩展接口(SEI)的注意事项
2006年10月
关于使用标志寄存器加载指令的限制条件
2006年10月
关于使用标志寄存器加载指令的限制条件
2006年4月
关于使用/BUSRQ信号的限制条件
2006年4月
关于使用UART模式中SIO错误标志的限制条件
2006年4月
关于建议上电顺序的注意事项
2006年3月
关于使用中断控制器的限制条件
2005年12月
关于使用16位定时器的限制条件公告
2005年7月
关于使用8位定时器的限制条件
2005年3月
关于使用TLCS-870系列OTP产品的注意事项(2005年3月)
2005年3月
关于使用中断控制器的限制条件
2004年10月
规格书修改:8位定时器的PWM周期
2004年10月
规格书修改:关于I2C总线模式控制
2004年10月
关于PMD电路技术规格书的附加注意事项
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.