Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

关于东芝存储

概述

东芝公司(东芝)跻身于存储行业前沿已有 40 多年,提供从硬盘 (HDD)、固态混合硬盘 (SSHD) 和固态硬盘 (SSD) 到 NAND 闪存的各种存储技术,覆盖范围广。东芝自己拥有设计、开发、制造、销售和其他基础职能的存储供应商,其硬盘和固态硬盘产品应用范围跨越企业、移动和消费型等多种环境。

作为集成式存储解决方案的领先供应商,以及 NAND 闪存技术的发明者,东芝为当今存储技术奠定了许多业界标准。在整个发展历程中,东芝革新了存储设备的设计与开发,世界领先的 GPS 导航系统、消费型电子设备、计算机和企业级解决方案中皆可发现其硬盘产品的身影。此外,东芝也提供广泛的高级技术硬盘,如用于消费者、工业、企业和汽车行业中的高耐用性 24/7、宽温度范围的固态硬盘产品。

东芝及其全球业务集团将继续为市场提供各种外形和功用的高质量存储产品,并专注于高性能、高容量、高可用性,以及对客户要求和未来需求的融合。

Storage Products

产品和市场

存储系统和设备已经成为我们日益壮大的数字生活方式中最为重要的一个组成部分。东芝存储技术不仅现身于企业服务器和存储解决方案的中心,也应用在广泛的消费型电子设备、笔记本和台式电脑、外部存储解决方案,以及商务系统、高安全移动客户端和嵌入式工业与汽车环境等特种应用中。利用其全球产品开发和制造的优势,东芝能够成为全球存储系统制造商、分销商、经销商、系统集成商和零售商等客户的长期提供商。

(1)企业应用

Enterprise Applications

The enterprise market requires specialist knowledge and technology to support organizations that generate and store a massive amount of business data that must be accessible 24/7.  Hyper-scale datacenter and large enterprise storage systems demand both capacity and performance to meet service level objectives. With these factors in mind, Toshiba delivers a full range of enterprise HDDs which enable customers to architect optimized solutions across all tiers of the enterprise.

(2)顾客应用

Client Applications

Client HDDs are the solution of choice for desktop, notebook PCs, game consoles and other client systems applications.  Toshiba client HDDs are available in a range of capacities in standard form factors (2.5-inch and 3.5-inch)*1 suitable for a broad range of applications. Toshiba is one of the pioneers of small form factor HDDs -- and is a consistent business and technology provider to the client solutions marketplace.

*1 Form Factor: "2.5-inch” and “3.5-inch” mean the form factor of HDDs. They do not indicate drive's physical size.

(3)专业应用

Specialty Applications

Toshiba offers an extensive range of advanced technology drives such as surveillance system, video streaming appliances, external storage and automotive. Toshiba has partnered with the automotive industry and its suppliers for about 20 years to provide automotive-grade HDD models to enable navigation and other infotainment systems with data storage the achieves the required reliability and performance. The knowledge gained from these specialty markets enables Toshiba to improve its HDDs for other applications and find new markets for HDD storage technology.

(1) 企业应用

企业市场需要特别的知识和技术,为生成和存储大量业务数据、必须全天候访问它们的组织提供支持。企业计算系统(服务器、工作站、SAN 和 NAS 系统、RAID、存储子系统,以及云计算系统)要求在性能、效率、可用性和容量之间取得微妙的平衡。以这些因素为重点,东芝推出全面的企业级存储硬盘和固态硬盘,让客户能够在企业所有层面上架构优化的解决方案。

(2) 客户端应用

客户端硬盘不仅有性能和容量,还要节能,是台式和笔记本电脑以及其他客户端系统应用的优选解决方案。东芝客户端硬盘在标准的外观设计中(2.5 英寸和 3.5 英寸)提供一系列的容量选择,应用范围非常广泛。与客户端硬盘相比,客户端固态硬盘可以提供更快的数据传输速率,具备防振抗震耐用性,以及重量轻、功耗低的特点。东芝客户端固态硬盘可在众多应用环境中使用,不仅适用于移动计算,还可应用于包括安全系统在内的入门级服务器等。东芝是小尺寸硬盘和固态硬盘的开拓者之一,是客户端市场中始终如一的业务和技术提供商。

(3) 特种应用

东芝存储产品包含各种各样的高级技术硬盘,满足工业、企业和汽车行业中对硬盘高耐用性和宽温度范围的需求。东芝通过与汽车行业及供应商十多年的合作,完善了其车用级硬盘技术。此外,东芝也在引发以 1.8 英寸硬盘开始的便携式数字音乐设备革命中贡献了自己的力量。东芝自 2000 年起在这一外观尺寸上享有市场领先地位,至今仍在为特种市场提供这些硬盘产品。

引领创新

Toshiba has been providing storage solutions worldwide since 1969 and today is only Japanese company*2 taking a major role in HDDs' manufacturing and marketing.  Toshiba was the first*3 to deliver 2.5-inch HDDs with glass media in 1991, and the first*3 HDD manufacturer to commercialize PMR (perpendicular magnetic recording) for HDDs in 2005.  Toshiba has consistently produced products for major OEM who require business flexibility and product customization.

Toshiba has also worked diligently with partners and suppliers to achieve and sustain a leadership position in product quality.

Leveraging continual investment in research and development, we continue to push the boundaries of storage technology to meet the evolving needs of our customers.

*2 Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, as of March, 2018.
*3 As of the time of the announcement

制造

东芝存储产品部署了全球创新网络,在日本、中国、美国和菲律宾设立了产品开发中心和制造工厂。通过融合全球协作和关键战略供应商合作关系,我们确保产品规划和战略迎合客户和他们所服务市场的各种需求。全球网络的优势不仅在于创新流程的质量和速度,也在于节约成本的效能和效率。

客户承诺

作为一家创新领导者,东芝与客户紧密协作,开发推动市场、突破传统的新产品。我们理解,提供无语伦比的总体解决方案是奠定成功的基础,不仅要包含正确的产品、超凡的服务,更要有共通的愿景和强悍的执行。自 1967 年推出第一款硬盘产品以来,东芝利用数十载与原始设备制造商 (OEM) 客户建立了稳固的合作关系,其中不乏全球最大、最知名的系统和消费者电子公司。无论是容量、功耗、外观、可靠性、安全性,还是下一代技术的部署,东芝都将引领存储技术的创新,通过各种产品和解决方案帮助我们的客户为市场带来精彩纷呈的产品。

Toshiba R&D facilities, product planning, development, design, manufacturing / production control, procurement, supply chain and quality, are centralized in Yokohama, Japan. Support provided through a one-team structure is capable of swift decision making. Toshiba can quickly make decisions and establish product plans and product strategies for meet changing market needs. And, Toshiba has an HDD factory and a product development center in the Philippines with a one-hour time difference with Japan. Toshiba is capable of close communication between manufacture base and Yokohama and realizing more efficient product development. In addition, much of the component supplier base for the global HDD industry grew-up and continues to reside in Japan, helping to position Toshiba well for future HDD technology advancement. By developing and applying useful technologies and knowledge within the Toshiba Group of companies, and by providing technologies and closely partnering with suppliers, Toshiba is able to continually advance in process efficiency and quality improvement.

Milestones

office

Global Storage Site

images

Milestones

Global Storage Site

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.