Contact us

在新窗口打开 在新窗口打开

高级格式

高级格式化(AF)是一项提高格式化效率的标准,其方法是将HDD数据扇区的长度增加至其传统的512字节以上。高级格式化标准由国际磁盘机设备和材料协会(IDEMA)制定,东芝和其他HDD制造商均为该协会成员。通过建立高级格式化标准,IDEMA旨在确保由不同公司提供的存储器件能够兼容用于支持AF扇区技术的文件系统和操作系统(OS)。

高级格式化通过增加数据扇区的长度和错误检测及校正算法的相对长度以提高格式化效率和记录数据的可靠性。第1代高级格式化标准规定的物理扇区大小为4,096字节,具备对于旧式512字节扇区(有时称为“512e”)的逻辑模拟能力,从而保持对于需要使用传统512字节扇区技术的应用或硬件的兼容性。在仿真过程中,当主机发送磁盘驱动器数据并以512字节的增量进行存储时,磁盘驱动器会将仿真的512字节扇区置于较大的4,096字节物理扇区中的适当位置,然后将4,096字节扇区写入磁盘介质。

某些文件系统和操作系统已经予以升级,可支持4096字节物理扇区作为逻辑扇区。此类主机系统被称为“4K原生(4Kn)”代系统。由于物理和逻辑扇区长度均为4096字节,所以不再需要旧式的512字节仿真扇区,这就使得4Kn主机能够更高效地使用4Kn可用磁盘存储空间。东芝已能够提供512字节仿真型、4Kn型和512原生型的HDD,以提供符合主机系统规范的扇区技术。

IDEMA推荐的高级格式化图标举例

以下符号不需要印在产品的功能特点中。

af
512字节仿真(512e)
“高级格式化AF”和“AF”符号通常是指磁盘支持512字节仿真;但是它也可以用于能够同时执行512e和4Kn操作的磁盘。
4kn
4K原生(4Kn)
“高级格式化4Kn”和“4Kn”符号是指磁盘只支持4K字节的扇区长度。

东芝的高级格式化磁盘(HDD)对齐工具不再提供下载

东芝公司及其附属公司(“东芝”)为使用Microsoft® Windows® XP操作系统(OS)和东芝4K高级格式化(AF)磁盘(HDD)的客户提供分区对齐工具。从2014年4月8日开始,Microsoft®结束对于Windows® XP操作系统的全面支持,所以东芝不再提供分区对齐工具。

如果客户想要继续使用Windows® XP系统与东芝的AF HDD,则应考虑使用第三方对齐工具,以保证改进整体系统性能。

举例而言,可提供4K AF HDD应用的对齐工具的非附属第三方供应商是Paragon Software http://www.paragon-software.com/home/partition-alignment/。需要特别说明的是,东芝并未推荐或为Paragon Software或任何第三方供应商或4K对齐工具提供担保。使用此类软件完全由用户自由决定并承担风险,东芝对于此类使用所产生的后果不承担任何责任。

  • Microsoft和Windows是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标或商标。

联系方式

如您需查询,请点击其中任何一个链接

技术方面的问题
购买、样片和IC可靠性的相关咨询
To Top
·Before creating and producing designs and using, customers must also refer to and comply with the latest versions of all relevant TOSHIBA information and the instructions for the application that Product will be used with or for.