使用半导体保险丝(eFuse IC)的应用示例

笔记本电脑
笔记本电脑
SSD/HDD
SSD/HDD
服务器
服务器
打印机
打印机
影像设备
影像设备
游戏机
游戏机
VR/AR
VR/AR
智能音箱
智能音箱
耳机
耳机

等等。
许多其他I/O设备

半导体保险丝(eFuse IC)用于许多应用。

半导体保险丝(eFuse IC)的应用范围很广。

它适用于具有许多输入和输出的设备,例如笔记本电脑和耳机。

eFuse IC可用于许多需要短路保护、过流保护、过电压保护、转换速率控制、反向电流阻断(RCB)和热关断(TSD)等功能的应用。

eFuse IC实际使用示例:USB Type-C示例

符合USB VBUS和IEC62368标准的短路保护
实际eFuse IC使用示例:USB Type-C示例

为符合USB终端,标准从负载开关到MOSFET再到eFuse的替换一直在进行中。将其与ESD等结合使用很重要。

eFuse IC基础知识

什么是半导体保险丝eFuse IC?
半导体保险丝eFuse IC的优势(1)
半导体保险丝eFuse IC的优势(2)
半导体保险丝eFuse IC的优势(3)
eFuse IC与传统保险丝的性能比较
过流保护功能(OCP)
短路保护功能
过压保护功能(过压钳位)
转换速率控制(抑制浪涌电流)

相关信息

在新窗口打开