短路保护功能

当电源线或负载因某种异常而发生短路时,短路保护功能通过停止运行来防止过电流流过。在TCKE800/805/812系列中,如果在很短的时间内输出电流为限制电流(ILIM)的1.6倍,则判断输出短路,此功能运行。

短路保护功能
短路保护波形

短路保护波形

由于更快的关断时间,可以减少后续IC的损坏

东芝的eFuse IC使用高速运行的短路保护电路(快速跳闸功能)。

上图显示了模拟快速跳闸功能的工作波形(*)。
仿真结果表明,在发生短路后的150ns(典型值),电流被抑制至接近零。

* 在实际电路中,由于布线等寄生电阻和电容的影响,工作波形可能有所不同。

eFuse IC基础知识

什么是半导体保险丝eFuse IC?
半导体保险丝eFuse IC的优势(1)
半导体保险丝eFuse IC的优势(2)
半导体保险丝eFuse IC的优势(3)
eFuse IC与传统保险丝的性能比较
使用半导体保险丝(eFuse IC)的应用示例
过流保护功能(OCP)
过压保护功能(过压钳位)
转换速率控制(抑制浪涌电流)

相关信息

在新窗口打开