转换速率控制(抑制浪涌电流)

压摆率控制

当输出端导通时,浪涌电流流动,以对连接到负载侧的电容器充电。如果此电流过大,过流保护电路可能会发生故障,无法启动,或者输出电压可能出现过冲。
为防止出现这种情况,此功能会限制浪涌电流并控制输出电压上升时的转换速率。

用外部电容器响应浪涌电流 电压上升和压摆率可以任意控制

转换速率控制功能可通过外部电容器控制输出电压上升。

左图中红框内侧为外接电容器CdVdT。
改变此值后,即可调整输出电压的上升转换速率。

可用右上方的公式表示外接电容器CdVdT的电容以及输出电压的上升时间tdV/dT。
右图显示了上述关系。
在该图中,横轴表示电容越大,纵轴输出电压的tdV/dT上升越慢。也可通过缓慢升高此输出电压来减小浪涌电流。

在带有分立器件的结构中,需改变栅极电压、电流调整值、栅极电容值等各种常数来改变转换速率,但使用eFuse IC时,可用单个小电容器调整转换速率。

转换速率控制

下图是利用转换速率控制抑制浪涌电流的一个示例。
左图所示的波形是dV/dT端开路时输出电压和电流的上升波形,右图所示的波形是dV/dT端加上1nF时的波形。

可通过调整CdVdT终端电容来调整转换速率。

允许通过外部电容调节压摆率

eFuse IC基础知识

什么是半导体保险丝eFuse IC?
半导体保险丝eFuse IC的优势(1)
半导体保险丝eFuse IC的优势(2)
半导体保险丝eFuse IC的优势(3)
eFuse IC与传统保险丝的性能比较
使用半导体保险丝(eFuse IC)的应用示例
过流保护功能(OCP)
短路保护功能
过压保护功能(过压钳位)

相关信息

在新窗口打开