什么是齐纳二极管(稳压二极管、恒压二极管)?

齐纳二极管是一种pn结二极管。通过在与普通pn结二极管相反的方向上施加电压,在击穿区域(屈服区域)使用齐纳二极管。

齐纳二极管是一种pn结二极管。图1显示了pn结二极管的V-I曲线。典型的pn结二极管使用正向偏压,而齐纳二极管则使用反向偏压,因为其专门用于在击穿区域工作。根据p型和n型半导体的掺杂浓度,具有以下两种击穿机制。由于这两种击穿事件都发生在温度恒定的固定电压下,因此齐纳二极管也称为稳压二极管和恒压二极管。

  • 齐纳击穿:
    如果p型和n型半导体都具有高掺杂浓度,则围绕结延伸的耗尽区会变窄。在这种情况下,电子借助量子隧穿效应越过势垒,导致击穿。齐纳击穿发生在相对较低的电压下。
  • 雪崩击穿:
    当p型或n型半导体的掺杂程度大于另一个时,即会发生这种情况。二极管两端的反向电压施加在围绕结延伸的耗尽区,导致电场在pn结处具有最大强度。当电场超过一定强度时,即会发生雪崩击穿,导致电流通过二极管。雪崩击穿发生在比齐纳击穿更高的电压下。

实际上,发生这些击穿事件的区域并无明显区别。齐纳击穿更多发生在6V以下,而雪崩击穿更多发生在6V以上。

图1:pn结二极管的电压与电流特性
图1:pn结二极管的电压与电流特性
图2:二极管电压和电流的定义
图2:二极管电压和电流的定义

相关链接

关于产品,请参考以下链接。

在新窗口打开