什么是eFuse IC(电子保险丝/熔断器)?

东芝eFuse IC具有常规保险丝无法实现的各种高性能、高精度保护功能。与使用分立无源元器件或多个IC组合实现的功能相比,此特性有助于通过减少元器件数量来提高质量、降低成本,而且还能通过减少安装面积实现小型化。该产品可以重复使用,因此还可有效减少维修所需的维护成本并缩短恢复时间。

什么是eFuse IC(电子保险丝/熔断器)?

东芝efuse IC TCKE8系列还提供高速短路保护、高精度过流保护、高精度过压钳位、反向电流阻断、摆压率控制和热关断等功能,这些都是常规保险丝无法实现的功能。此外,东芝eFuse IC已获得IEC62368-1认证,因此可提供强大的保护、简化设计并降低成本,包括维修和维护成本。

在新窗口打开