在输出端安装电容器是否有问题?

通常情况下,如果在输出端和接地端之间连接一个电容器,高频响应会出现如图1所示的峰值,在某些情况下可能会出现振荡。在这种情况下,您可在电容器上串联一个电阻器(约1 Ω至2.2 Ω),以抑制峰值并提高振荡余量。请注意,振荡余量因产品而异。如需详细数据,请联系我们的销售代表。

图1:输出端与接地端之间连接电容器情况下的操作示例
图1:输出端与接地端之间连接电容器情况下的操作示例
图2:在输出线路上连接串联电容器情况的操作示例
图2:在输出线路上连接串联电容器情况的操作示例

我们的音频功率IC内置了内部输出晶体管保护电路。
如果如图2所示在输出线路上串联电容器,音频功率IC输出端的电压相位与电流相位之间可能会出现相位差,此时内置保护电路可能会因这种相位差而意外工作。因此,可能会出现异常噪音或声音切变现象。
请检查是否存在这些现象,并选择合适的元器件,包括扬声器。

相关链接

以下文档也包含相关信息。

FAQ

产品

应用

在新窗口打开