即使在额定条件下运行,当增大输出电流时,LDO的输出电压也会下降。应选择哪种LDO以避免此类问题?

图1:VOUT-IOUT曲线示例
图1:VOUT-IOUT曲线示例

数据表中显示的负载调整率(Reg·load)值是衡量LDO在输出电流(负载电流)变化情况下保持稳定的输出电压能力的一个指标。无论输出电流如何变化,具有低负载调整率的LDO都可提供稳定的输出电压。负载调整率(Reg·load)是指当输入电压(供电电压)恒定时输出电压变化与输出电流(负载电流)变化之比。在数据表中,负载调整率是指在指定的输入电压(VIN)和温度下,在指定的输出电流(IOUT)范围内输出电压(VOUT)的变化率。

图2:负载调整率测试电路示例
图2:负载调整率测试电路示例

关于负载调整率的描述,请参阅以下文档和网页:

关于其它LDO稳压器,请访问LDO稳压器主页:

在新窗口打开