需要将旁路电容器(亦称为去耦电容器)连接至电源(VDD)端。
若无旁路电容器,运算放大器可能会发生故障,在最坏的情况下会出现振荡或其它问题。
电容器具有寄生电阻和电感,在电容器标准中分别指定为等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。
由于ESR和ESL,电容器表现出如下所示的频率和阻抗特性。
因此,建议在VDD与GND端子之间连接一个高频滤波电容器(0.01μF至0.1μF)和一个低频滤波电容器(10μF至100μF)。
高频滤波电容器更容易受板线电感的影响,应比低频滤波电容器更靠近运算放大器。
连接这些电容器的PCB走线应尽可能宽且短,以降低VDD、旁路电容器和GND环路的阻抗。
以下文档也包含相关信息: