什么是自动选择模式和手动选择模式?

TCK32系列负载开关IC(电源多路复用器)具有自动选择模式和手动选择模式,可在两条电源线之间进行选择。在自动选择模式下,TCK32系列确定VINA和VINB是否在正常的电压范围内,并将二者中处于正常输入电压下的其中一个自动传输至输出端。当VINA和VINB都在正常的电压范围内时,优先采用VINA。在手动选择模式下,TCK32系列根据施加至VSEL端的信号选择VINA或VINB(二者中的一个)。

关于自动选择模式和手动选择模式的描述,请参阅以下文档和网页:

如欲搜索具有自动选择模式和手动选择模式的负载开关IC的参数,请点击:

其它负载开关IC:

在新窗口打开