如何用16位数据总线连接微控制器,用16位数据总线连接NOR闪存?

当用16位数据总线连接微控制器和用16位数据总线连接NOR闪存时,将微控制器的地址端口引脚A1连接到NOR闪存的地址端口引脚A0,将微控制器的A2连接到NOR闪存的A1,以此类推。不使用微控制器的地址端口引脚A0。这是因为尽管NOR闪存地址是按字节分配的,但只访问偶数地址(地址0、地址2、地址4等)。

TMP92CF29A与16位 NOR 闪存之间的连接示例。

连接示例

下面是TMP92CF29A与16位NOR闪存之间连接的示例。

下面是TMPM341FXBG与16位NOR闪存之间连接的示例。

连接示例
下面是TMPM341FXBG与16位NOR闪存之间连接的示例。

*在进行实际连接之前,请确保检查您所使用微控制器的规格书以了解具体细节。

(NO.EB9900401 2011/11/01)

在新窗口打开