并联使用MOSFET有哪些注意事项?

当MOSFET并联使用时,由于每个器件特性之间以及每个MOSFET的电路布线布局之间不匹配,在开关转换期间会导致电流不平衡。
这种电流不平衡可能会增加功率损耗并导致MOSFET的破坏。应注意电流不平衡。

防止电流不平衡。

  1. 对称布置电路布线。
  2. 将MOSFET组装到一个散热片上,使每个MOSFET的散热条件相同。
  3. 每个MOSFET使用一个外部栅极电阻。
  4. 考虑到电流不平衡,确保较大的电流容限。
    基于以上各项考虑,请确认您的电路没有问题。


关于并联使用MOSFET,请参考“MOSFET并联(并联功率MOSFET之间的寄生振荡):功率MOSFET应用说明”

在新窗口打开