偏置电阻内置晶体管(BRT)亦称为数字晶体管,专门用作开关。BRT是一种双极型晶体管,包含一个串联基极电阻(R1)和一个基极-发射极电阻(R2),从而可以简化板上电路的设计。
典型的双极晶体管可用作放大器、缓冲器和开关。图2所示的VCE-IC曲线的线性放大区中使用了放大器和缓冲器。相反,主要用作开关的BRT在工作区左侧的区域和工作区下方的区域(分别称为饱和区和截止区)内运行。在饱和区中,集电极-发射极之间的电压降(VCE)最小,从而导致最大集电极电流流动。在截止区中,晶体管完全关断。在截止条件下,只有极小的集电极截止电流(ICEO)可以从集电极流向发射极。
由于内置偏置电阻,BRT导通时在饱和区工作,关断时在截止区工作。
偏置电阻的配置形式如图1所示。R1将施加至B端子的电压转换为电流,以稳定BRT操作,而当BRT关断时,R2作为下拉电阻,从而使基极电压恢复为GND电平。
若无R2,在“关断”状态从输入端流出的泄漏电流或集电极截止电流(ICBO)可能会由于在基极中积累的电荷而导致BRT发生故障。R2可通过使漏电流流向GND来防止故障。