我们建议使用额定值更高的IGBT,而不是并联两个IGBT。在不可避免的使用并联方案的情况下,设计时请注意以下几点。
- 在大电流区域中,IGBT的集电极-发射极饱和电压(VCE(sat))具有正温度依赖性。但许多IGBT在小电流区域以及实际使用区域中都表现出负温度依赖性。如果这些IGBT并联,则更大比例的电流会流向具有较低VCE(sat)的那个。这一比例会随着温度的升高而增加。为平衡并联IGBT之间的电流,它们应具有相等的VCE(sat)。
- 如果并联的IGBT由与栅极串联的单个外部栅极电阻(RG)驱动,则IGBT的栅极-发射极电压可能会振荡,从而导致集电极电压和电流振荡。为防止这种振荡,需要在每个IGBT上增设单独的栅极电阻(RG1和RG2),并抑制闭环栅极驱动电路的寄生电感。
- 主电路的寄生电感可能会导致振荡、浪涌电压、电流不平衡以及开关过程中的其它异常情况。寄生电感(LS*)是导致这些问题的主要原因,具体如下所示。电路板走线布局的设计必须能将这些寄生电感尽量减小至接近零。对于并联操作,主电路的电路板走线设计必须能将LS1和LS2减至零。